ZHCUAK4 March   2021 TPS53676

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 特性
  5. 应用
  6. 系统说明
    1. 4.1 相位配置选择
    2. 4.2 跳线详细信息
    3. 4.3 板载负载瞬态
  7. 测试设备
  8. 测试步骤
    1. 6.1 启动测试
    2. 6.2 关断测试
    3. 6.3 稳态测试
    4. 6.4 负载瞬态测试
    5. 6.5 效率图
    6. 6.6 波特图
  9. Fusion GUI
  10. 评估模块 (EVM) 硬件
  11. 原理图和物料清单
  12. 10使用前必读
    1. 10.1 关于本手册
    2. 10.2 术语表
    3. 10.3 相关文档
    4. 10.4 支持资源

Fusion GUI

Fusion GUI 允许用户更改 TPS53676 控制器的多个参数。

本节介绍 Fusion 界面。更多有关参数修改的详细信息,请参阅数据表。

Fusion GUI 会在启动期间恢复用户偏好设置和数据。

GUID-CEE68BA7-696C-4FF1-B78C-0F97DF3D0B8F-low.jpg图 7-1 启动 Fusion GUI

Fusion GUI 在 [System View] 屏幕上将电源轨与 TPS53676 控制器相关联,如图 7-2 所示。对于装有多个与 Fusion GUI 兼容的器件的电源系统,所有都将显示在“System View”窗口中。如果 TPS53676 控制器配置为仅 RAIL#1(如 N+0),则仅显示 RAIL#1,如图 7-2 所示。对于双轨 N+M 配置,如图 7-3 所示。

GUID-09884E40-6653-4305-8680-D75EC4362FAE-low.jpg图 7-2 N+0 相位配置的系统视图
GUID-89C412CA-548C-440E-AF61-C869E3068798-low.jpg图 7-3 N+M 相位配置的系统视图

从“System View”中选择“System Monitor”以添加新窗口。此窗口显示所有连接的 Fusion 兼容器件的实时系统级信息,如图 7-5 所示。

GUID-A3ED603D-9A42-416E-9C6D-33CC06AB2B1D-low.jpg图 7-4 N+M 相位配置的系统监视器
GUID-74A6FED9-B212-4FC5-8B75-E1C64F2F4232-low.jpg图 7-5 N+0 相位配置的系统监视器

点击“System View”中的“Configure Device”以访问特定器件。将在一个新窗口中打开 GUI [System Configuration] 页上的 [General] 选项卡,如图 7-6 所示。点击“Rail Configuration”以更改轨的不同参数。以下几个图显示了轨 A 的参数。要配置其他轨的上述参数,只需更改右上角下拉菜单中的选项。

GUID-20210315-CA0I-NJCZ-V7W3-V2C06TFQWXC6-low.jpg图 7-6 常规系统配置选项卡
GUID-20210315-CA0I-HW3T-NP06-M7QJ2WNKJXD8-low.jpg图 7-7 轨配置选项卡

点击“Advance”选项以选择“Phase Configuration”,如图 7-8 所示。可为每个相位选择启用/禁用、RAIL0/RAIL1 和触发顺序。更多详细信息,请参阅 TPS53676 数据表。

GUID-20210315-CA0I-SFKJ-GQ1S-GDL4KMHVDGB8-low.jpg图 7-8 相位 N+M 配置

Protection”选项卡:点击“Protection”选项卡以选择下图所示的参数。根据应用的特性,可用的保护可能包括

  • 输入电压

  • 输出电压....(如图 7-9 所示进行选择)

GUID-20210315-CA0I-LCKT-JD8F-3MVRFCWL5HLH-low.jpg图 7-9 系统保护参数配置
GUID-20210315-CA0I-TGHS-LXFM-JNNJ3T2R2ZD5-low.jpg图 7-10 校准选项卡

图 7-11 所示,[Configure] 页上的 [All Config] 选项卡汇总了所有可配置的参数。此屏幕包含其他详细信息,例如参数的十六进制编码。

GUID-20210315-CA0I-F5LM-8KJK-XVPJDWCMMXWW-low.jpg图 7-11 所有配置选项卡

如果用户选择更改参数,则 GUI 将显示一个橙色的“U”图标,提供 [Undo Change] 选项,如图 7-12 所示。在用户执行 [Write to Hardware] 之前,软件不会将更改更新到控制器中。

执行 [Write to Hardware] 后,软件将在控制器中实现更改并存储在其易失性存储器中。由于参数存储在易失性存储器中,如果对 EVM 进行下电上电,参数将恢复为之前的设置。

如果用户希望将此设置设为参数的新默认值,则必须执行 [Store Config to NVM],这样便会将值保存到非易失性存储器。

GUID-C5B7BFDA-1202-4CA0-AE78-5854BD574F59-low.jpg图 7-12 静态配置弹出窗口

从 TPS53676 的“Configuration”窗口左下角选择 [Monitor] 页面将显示 图 7-13,其中显示了控制器测量的实时参数数据。请注意,可以在监控轨 A 和轨 B 之间切换。此屏幕提供对以下参数的访问:

    • VIN
    • IIN
    • VOUT
    • IOUT
    • 温度
  • “Start/Stop Polling”可控制实时显示数据的更新
  • 快速访问 ON 或 OFF 配置
  • 控制引脚激活和 OPERATION 命令
  • 裕度控制
  • “Clear Faults”可以清除之前的所有故障标志
GUID-387A4074-797F-47EF-A6D0-94AE74507BE3-low.jpg图 7-13 监视器选项卡

从左下角选择 [Status] 将显示控制器的当前状态,以及任何先前未清除的故障或警告,如图 7-14 所示。

GUID-50DD247E-86AD-43B8-8AF6-5BF7046FDCD3-low.jpg图 7-14 状态选项卡