ZHCAAF9B July 2016 – June 2021 BQ77905
问:可以堆叠的器件数量限制在多少?
答:bq77905 对堆叠中的器件数量没有技术限制。但请注意,堆叠的数量越多,噪音对 CTRC/D 信号强度的影响就越大,从堆叠顶部到底部的总延迟时间也会越长。这种延迟时间不是单个 DUT 保护层的增加,而是由于堆叠中的每个器件的逻辑传播造成的极小量的增加。通常,堆叠中的每个器件只会增加 1-10ms,必须确定对应用而言增量是否足够小。
问:如果下部器件支持的电池数多于上部器件会发生什么(例如,如果使 DUT#1 支持 5 个电池,DUT#4 支持 3 个电池)?
答:系统应该可以正常工作,但不建议这样做,因为这样会影响整个堆栈的 CTRC/D 信号强度。但代价是 FET 上的栅极电压降低,所以要自行确定一种选项是否优于另一种。
问:一个 DUT 若要仅支持 3 或 4 个电池,需要进行哪些改动?
答:如 Topic Link Label1.1 和数据表中所述,CCFG 引脚必须进行适当配置,未使用的电池必须始终选为最上方的电池,并短接至与其相邻的下方电池(例如,在 8S 电池组配置中,如果 DUT#1 中有 4 个电池,C4 应短接至 C3)。
问:如何在上部器件上实施针对 UV 故障发现 的负载检测 ?
答:如图 5-1 所示,将所有器件的 LD 引脚连接至 PACK - 通过等于 300kΩ 的 RLD(R8、R18、R28、R44)以及一个阻断二极管。另外,RGS_CHG (R48) 应从典型值 1MΩ 增加至 3.3MΩ。请参阅数据表 ( SLUSCM3) 了解进一步详情和说明。
问:如何能在不影响 UV 负载检测 的情况下缩短 CHG FET 关闭时间?
答:与其降低 RGS_CHG (R48) 的值,更有效的方式是实现 CHG FET 关闭速度电路。bq77905 使用多个 FET (SLUA773) 应用手册的第 3 部分进行了更详细的解释。
问:如果使用小电池,底部器件的电池电压低于上部器件的电池。为什么会这样?如何才能避免这种情况的发生?
答:底部器件的负载大于上部器件,因为栅极-源极电阻器的 FET 驱动器负载 (图 5-1) R47 和 R48 小于上部器件的堆叠接口负载,例如 RCTR 电阻器 R32 和 R33。请参阅Topic Link Label3。
问:FET 已打开,但在 CTRC 或 CTRD 处测量的电压指示 FET 应为关闭。为什么会这样?
答:CTRC 和 CTRD 节点的阻抗源高。连接仪表后,例如在 图 4-1 中,仪表会成为电路的一部分,形成了一个分压器,改变了 CTRx 的电压。如果同时测量栅极电压,可能会观察到 FET 关闭。测量 CTRx 时考虑到 VDD 将减少仪表产生的影响。如果仪表输入可设为高阻抗,则能够得到更好的测量值,但仍会有负载。