ZHCA964A September   2019  – July 2020 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   商标
  2. 1简介
  3. 2从硬件角度介绍 CLB
    1. 2.1 CLB 如何工作
    2. 2.2 CLB 的系统级视图
    3. 2.3 深入探讨 CLB 架构
      1. 2.3.1 输入多路复用器
      2. 2.3.2 (输出的)外设多路复用器
      3. 2.3.3 CLB 逻辑块
        1. 2.3.3.1 查找表 (LUT)
        2. 2.3.3.2 有限状态机 (FSM)
        3. 2.3.3.3 计数器
  4. 3CLB 用例概述
    1. 3.1 CLB 示例 16 – 将两个 EPWM 输出与来自 CPREG 寄存器的信号组合在一起
    2. 3.2 CLB 示例 17 – 使用 CPU 信号修改外设输入信号
    3. 3.3 CLB 示例 18 – 创建您自己的外设来替代 ECAP3
    4. 3.4 CLB 示例 19 – 仅使用外部信号来创建您自己的外设
  5. 4FPGA 至 CLB 逻辑转换示例 16
    1. 4.1 原始 FPGA 设计
      1. 4.1.1 FPGA 胶合逻辑的原理图
      2. 4.1.2 胶合逻辑的 VHDL 代码
      3. 4.1.3 测试输入的 VHDL 代码
      4. 4.1.4 FPGA 胶合逻辑仿真波形
    2. 4.2 FPGA 到 CLB 的转换过程
      1. 4.2.1 将 PWM 发生器映射到 EPWM 外设
      2. 4.2.2 将 VHDL 中的胶合逻辑映射到 CLB
        1. 4.2.2.1 输入
        2. 4.2.2.2 逻辑分配
        3. 4.2.2.3 输出
    3. 4.3 生成的 C2000 设计
      1. 4.3.1 信号连接
      2. 4.3.2 仿真波形
      3. 4.3.3 ControlCard、LaunchPad 波形
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

CLB 示例 19 – 仅使用外部信号来创建您自己的外设

该示例与先前的三个示例的不同之处在于,此处未使用 C2000 外设。相反,CLB4 仅对外部 GPIO 输入进行操作以生成 GPIO 输出。图 3-10 显示有三个外部输入进入 GPIO 多路复用器,并在到达 CLB4 的过程中经过输入 XBar 和 CLB XBar。这三个信号进入 CLB4 之后,会根据 CLB4 配置寄存器进行逻辑组合,然后输出通过输出多路复用器返回到 GPIO 多路复用器,输出在此处放置在分配的输出引脚上。尽管修改内部外设的功能非常强大,但该示例显示,为了使用 CLB,您无需修改或放弃任何外设。可以将自定义逻辑简单地添加到所有其他 C2000 功能之上,以吸收(例如)来自外部器件(如 CPLD 或 FPGA)的胶合逻辑。

GUID-3C630988-DEA2-4B22-8E67-47102FF9CCB6-low.png图 3-10 CLB 示例 19 – 仅使用外部信号来创建您自己的外设

图 3-11 在器件级视图中显示了相同的示例,以在整个 I/O 部分的暗灰色背景下更好地显示活动块和产生的数据传输。在此处,它显示了三个 GPIO 输入,它们通过 CLB4 的输入选择部分中的输入 XBar 和 CLB XBar 到达全局信号总线,它们在此处转发至逻辑块 4 以应用自定义逻辑。产生的输出通过输出 XBar 路由到 GPIO 多路复用器,以放置在分配的输出引脚上。在这种情况下不使用 CLB4 的外设信号多路复用器块,并可以将其忽略,因为没有要更改的外设(因此没有要替换的外设信号)。

GUID-2868386E-C364-4E45-A81A-8E3890352B2E-low.png图 3-11 示例 19 中的信号流 – 器件视图

图 3-12 提供了 CLB4 内部该示例的信号流详细信息。来自 CLB XBar(以及之前的输入 XBar)的三个输入信号使用全局信号总线到达 CLB4 的输入多路复用器部分。配置寄存器中的内容指示输入多路复用器将三个输入转发到逻辑块 4,在逻辑块 4 中应用自定义逻辑以产生输出信号。该输出通过 CLB4 输出信号总线离开逻辑块 4,向输出 XBar 和 GPIO 多路复用器传输。同样,由于在这种情况下不涉及控制外设,不需要使用外设信号多路复用器来替换任何内部外设信号,因此可以保持不变。外设信号多路复用器的默认状态是保留所有外设信号(不使用 CLB 信号替代任何外设信号)。

GUID-0F20A0B3-3C51-4BB6-ABB2-338C4DF446DA-low.png图 3-12 示例 19 中的信号流 – CLB4 连接