ZHCA964A September   2019  – July 2020 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   商标
  2. 1简介
  3. 2从硬件角度介绍 CLB
    1. 2.1 CLB 如何工作
    2. 2.2 CLB 的系统级视图
    3. 2.3 深入探讨 CLB 架构
      1. 2.3.1 输入多路复用器
      2. 2.3.2 (输出的)外设多路复用器
      3. 2.3.3 CLB 逻辑块
        1. 2.3.3.1 查找表 (LUT)
        2. 2.3.3.2 有限状态机 (FSM)
        3. 2.3.3.3 计数器
  4. 3CLB 用例概述
    1. 3.1 CLB 示例 16 – 将两个 EPWM 输出与来自 CPREG 寄存器的信号组合在一起
    2. 3.2 CLB 示例 17 – 使用 CPU 信号修改外设输入信号
    3. 3.3 CLB 示例 18 – 创建您自己的外设来替代 ECAP3
    4. 3.4 CLB 示例 19 – 仅使用外部信号来创建您自己的外设
  5. 4FPGA 至 CLB 逻辑转换示例 16
    1. 4.1 原始 FPGA 设计
      1. 4.1.1 FPGA 胶合逻辑的原理图
      2. 4.1.2 胶合逻辑的 VHDL 代码
      3. 4.1.3 测试输入的 VHDL 代码
      4. 4.1.4 FPGA 胶合逻辑仿真波形
    2. 4.2 FPGA 到 CLB 的转换过程
      1. 4.2.1 将 PWM 发生器映射到 EPWM 外设
      2. 4.2.2 将 VHDL 中的胶合逻辑映射到 CLB
        1. 4.2.2.1 输入
        2. 4.2.2.2 逻辑分配
        3. 4.2.2.3 输出
    3. 4.3 生成的 C2000 设计
      1. 4.3.1 信号连接
      2. 4.3.2 仿真波形
      3. 4.3.3 ControlCard、LaunchPad 波形
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

CLB 如何工作

CLB 是可由 CPU 或 CLA 通过配置寄存器进行配置的可编程逻辑基元、输入和输出多路复用器的集合。CLB 模块具有可选的输入和输出信号,这些信号连接选定的控制外设(增强型脉冲宽度调制器 (EPWM)、正交编码器脉冲 (QEP) 和增强型捕捉 (ECAP))内部。根据逻辑基元的配置方式,自定义逻辑作用于来自控制外设内部的输入信号,产生结果送到输出信号,然后把信号向回注入到控制外设内的选定位置。

请注意,进入和离开控制外设的原有输入和输出功能不受 CLB 的影响,只有内部信号能被修改(请参阅图 2-1)。此方法可以修改所选控制外设的操作,或将其完全替换为全新的自定义外设(当在外设边界处分接输入和输出时)。请注意,即使用 CLB 逻辑完全替换了控制外设的内部,外设边界处的输入和输出也不变(相关的通用输入/输出 (GPIO) 功能也是如此)。

图 2-1 在控制外设内部运行的 CLB

CLB 还可以将输出信号直接驱动到输出 XBAR(交叉开关),这种方式可以在不影响控制外设功能的情况下运行,在输出 XBar 中,可以将这些信号定向为通过选定的 GPIO 引脚输出器件。CLB 的输入不必仅来自控制外设,它们还可以源自其他外设、CPU 信号、CPU 寄存器位和 GPIO。如果 GPIO 是 CLB 的唯一输入,并且 GPIO 是 CLB 的唯一输出,则 CLB 会成为实现以往可能驻留在 FPGA 或 CPLD 中的外部固化逻辑的工具(请参阅图 2-1)。

GUID-BEB0F8D5-74B6-4324-A54E-ADE3F0E94EBC-low.png图 2-2 在控制外设外部运行的 CLB

本文档中介绍的所有 CLB 用例本质上都是这两种运行模式的某种组合(请参阅图 2-3)。混合和匹配各种输入和输出的功能使 CLB 成为 C2000 系列的非常灵活强大的补充。以下各节提供了更多系统级信息,以说明 CLB 如何适合 C2000 芯片的其余部分。然后详细考察 CLB 构建块。接下来展示 CLB 的一些最常见示例,包括各种类型的输入和输出用法。。最后,第一个示例将会被更详细的介绍,展示如何将两个 PWM 发生器和相关的胶合逻辑从原来的外部 FPGA 移植进 C2000,以及两种实现方式如何产生相同的结果。

GUID-284BA74C-CDF2-426B-B970-F3EC9BBCCEDA-low.png图 2-3 在控制外设内部和外部运行的 CLB