ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
电感器是升压转换器中的两个储能元件之一。图 7-3 显示了电感器电流在一个开关周期内的变化情况。流经电感器的电流量化为:
如果 VL(t) 是恒定的,则 diL(t)/dt 必须是恒定的。因此,对于给定的输入电压和输出电压,电感器中的电流以恒定的速率变化。
确定合适的电感值时,重要的参数是 IL(电感器平均电流)和 ΔiL(电感器峰值电流与电感器平均电流之间的电感器电流纹波差异)。如果 ΔiL 大于 IL,则电感器电流会在周期的一部分时间内降至零,并且转换器以不连续导通模式工作。如果 ΔiL 小于 IL,则电感电流保持在零以上,并且转换器以连续导通模式工作。本数据表中的所有分析均假定器件在连续导通模式下运行。要以连续导通模式工作,必须满足以下条件:
选择最小 Iout 以确定最小 L。常见的选择是将 (2 x ΔiL) 设置为 IL 的 30%。为电感器选择合适的磁芯尺寸涉及计算通过电感器的预期平均电流和峰值电流。在升压转换器中,
这时应选择额定值高于这些值的磁芯尺寸。如果磁芯的额定值不正确,饱和将显著降低整体效率。
LM3481-Q1 可设定为以非常高的频率进行开关。当开关频率较高时,转换器可以使用非常小的电感值运行。当电感值较小时,电感器峰值电流可能会远高于输出电流,尤其是在轻负载条件下。
LM3481-Q1 会检测流经开关的峰值电流。流经开关的峰值电流与上面计算的峰值电流相同。