ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 包含两个下行端口,需要复制一些寄存器以允许对两个端口进行控制和监视。为此,PORT_SEL 寄存器控制对这两组寄存器的访问。端口之间共享的寄存器(不重复)将独立于 PORT_SEL 寄存器中的设置可用。
设置 PORT0_SEL 或 PORT1_SEL 位将允许读取所选端口的寄存器。如果设置了两个位,将返回端口 1 寄存器。写入端口将发生在设置了选择位的端口上,如果设置了两个选择位,则允许同时写入两个端口。
置 PORT1_I2C_EN 位将启用第二个 I2 从地址,从而允许通过第二个 I2C 地址访问第二个端口寄存器。如果设置了该位,则将忽略 PORT0_SEL 和 PORT1_SEL 位。
请注意,在 Forced Single FPD-Link III 模式下,通过阻止设置 PORT1_SEL 寄存器位将禁用对端口 1 寄存器的访问。
额外的端口 1 寄存器仅在独立 2:2 和/或分离器模式下可用。如果未启用这些模式,则对这些寄存器的所有访问都将是对端口 0 寄存器的访问。