TI 亮相 electronica China 2025 慕尼黑上海电子展
2025 年 4 月 15 日 - 17 日
上海新国际博览中心 | N5 馆 605 展位
TI 亮相 electronica China 2025
创新技术重塑无限可能,共赴智能、高效、可持续之旅
每一个智能机器人、自动驾驶汽车及高效能源系统的背后,半导体技术都发挥着至关重要的作用,推动着系统向更智能、高效、安全及可持续的方向发展。为满足对智能化、数据驱动决策日益增长的需求,德州仪器凭借广泛的模拟和嵌入式产品组合,持续推动人工智能、工业通信、实时控制及能效的提升。德州仪器致力于助力客户在边缘 AI 处理等应用中提升系统智能,实现更高效的电机控制和电力输送,推动更快、更可靠的工厂通信,并开发更智能、安全且简便的自动驾驶和电动汽车架构。德州仪器强大的创新能力和技术优势,助力客户重塑无限可能。德州仪器期待与您携手,共建一个更智能、高效、安全且可持续的未来世界!
现场活动日程
| 时间 | 主题 | 演讲人 | 地点 | 演讲资料 |
|---|---|---|---|---|
| Kian Lin | M47会议室(N5馆二楼) | 点击领取 | ||
| Kangjia Dong | N3 现场论坛区 | 点击领取 | ||
| Leo Wu | M50会议室(N5馆二楼) | 点击领取 | ||
| Jenson Fang | N3 现场论坛区 | 点击领取 |
| 技术发展研讨会主题 | 演讲人 | 演讲资料 |
|---|---|---|
| TI 毫米波雷达 解锁智能感知在汽车中的应用 | Chris Meng | 点击领取 |
| TI 适用于汽车车载电池组的电池管理系统 | Alex Ji | 点击领取 |
| 探索TI 音频解决方案和技术如何重塑车舱内的声音 | Fredy Zhang | 点击领取 |
| 点击领取 | ||
| 适用于1500V电池储能系统的可堆叠BMS 解决方案 | Junhua Yan | 点击领取 |
| 推进工业机器人技术:更高效率和更精确的实时控制的解决方案 | Chen Gao | 点击领取 |
| 通过实时通信技术革新工厂 | Donna Xu | 点击领取 |
德州仪器技术发展研讨会
诚挚邀请您参加德州仪器在上海慕尼黑电子展举办的尖端技术研讨会!本次研讨会将聚焦三大热门领域:机器人、能源基础设施和汽车电子,为您呈现最前沿的技术创新与应用。
我们特邀行业专家亲临现场,深入浅出地解析复杂技术,为您揭示未来发展趋势。更重要的是,您将有机会与这些专家面对面交流,提出您的疑问,获得第一手的专业见解。
无论您是寻求技术突破、探索商业机会,还是对这些领域充满好奇,本次研讨会都将为您带来启发与收获。让我们携手探讨科技如何塑造更智能、更高效、更可持续的未来!
机会难得,席位有限。立即报名,与德州仪器一起,站在创新的最前沿!
边缘 AI
借助我们的检测、处理和控制产品,在边缘端体验快速安全的 AI。 凭借数十年的数字信号处理专业知识,我们的技术实现了强大的算法,能够转换数据以解决复杂的问题。
机器人
构建精确、安全且节能的电机控制系统
借助我们完整的电机控制解决方案,为您的机器人设计选择最佳的功率和尺寸配置。
通过使用集成了 MCU 的实时工业协议(如 Profinet 和 EtherCAT),在主机和客户端之间实现精确的时间敏感型实时通信。
利用我们专为提高效率而设计的可扩展、超低延迟的实时微控制器,缩短机器人电机控制系统的响应时间。
使用我们的栅极驱动器产品系列设计您的驱动级,从而实现各种功率级别以及出色的效率和功率密度。
我们的电压、电流和位置传感器解决方案有助于提高稳健性、效率和控制精度。
实现无缝连接和可扩展性
许多现代系统现在都附带通信接口,用于增强系统设计的整体连接。但这也会给设计工程师带来新的挑战。 我们不仅支持串行接口(IO-Link、CAN、TSN-485)和工业以太网(10/100/1000Mbit 和多协议工业以太网,如 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP)等各种工业通信标准,还支持时间敏感型网络(RS)和单线对以太网(SPE)等新技术。 通过这类支持、设计工程师能够实现高级连接和可扩展性,从而满足当前行业的发展需求。
设计智能、经济实惠且功能安全的处理系统
构建智能、安全的机器人。在不影响实时控制性能的情况下,实现快速响应的闭环系统。 我们基于 Arm®的应用处理器产品系列可实现低功耗、小尺寸和成本优化型机器人计算系统。
您可从不同的多核选项中进行选择,实现高性能并行处理和标准化通信接口,确保与我们快速、准确和可靠的运动控制解决方案轻松集成。
在视觉和人工智能专用硬件加速器的支持下,利用高度集成的单芯片解决方案降低系统复杂性、尺寸、重量和成本。
利用我们的开源软件工具、模块上系统和生态系统、实现产品快速上市。
我们的可扩展传感器和处理器技术以及可用的功能安全文档可实现更小的外形尺寸,包括3D感知,视觉和导航功能。
汽车
汽车行业正在向以软件为中心转型,愿景是通过将域架构转变为区域架构来重新定义车辆架构,实现软件定义车辆 (SDV)。这可以实现更高层次的个性化,改善车载体验并通过无线更新提高便利性。通过集中软件并解绑硬件,SDV 可以创建可扩展的解决方案,有效满足下一代车辆要求。我们在智能负载驱动、优化车载网络、智能配电和计算方面拥有多年的系统专业知识和可扩展的软件解决方案,并掌握先进的技术,可助力您实现愿景,为客户提供适当的个性化体验。
由于新法规和汽车评估计划旨在提高乘客和车辆的安全性,车内感应系统的市场正在迅速增长。我们提供品类齐全的专用电源、处理和通信技术产品系列,帮助您设计增强的驾驶员和乘员监控系统。
电池是推动电气化发展的核心所在。先进的电池管理系统 (BMS) 解决方案有助于克服影响电池广泛采用的相关挑战:续航里程、安全问题、可靠性和成本。我们致力于开发创新型产品,充分利用颇为关键的 BMS 功能的技术突破:电芯监测、高压检测、电流检测、接触器控制、高压断开、隔离监测和高压互锁。
通过汽车互联,以及信息娱乐系统提供与消费类电子产品相媲美的声音和显示质量,打造出色的车载体验。我们的交互式系统方框图可为您提供有关集成电路 (IC)、参考设计和支持内容的详细目录指南,帮助您开发下一代车载信息娱乐系统。立即开始设计。
能源基础设施
光伏/太阳能设计是建设更加可持续世界的前沿设计。借助我们先进的数字电源转换、电流和电压检测产品以及连接和通信解决方案,您可以加快节能、可靠的太阳能系统的开发,并轻松将其与储能系统和电动汽车充电基础设施等电网连接资源集成。
通过设计用于存储可再生能源的更安全、更准确的储能系统来降低成本并优化使用情况,建设更可持续的未来。凭借先进的电池管理、隔离、电流检测和高压电源转换技术,我们可为从住宅、商业和工业系统到电压高达 1,500V 的电网规模系统的设计提供支持。
电动汽车充电需要快速、实惠、安全且可靠。提供灵活的基础设施来生成、存储、传输和分配额外的电力对于实现电气化而言至关重要。无论是提高性能、便利性还是可及性,我们公司的半导体技术都将成为充电基础设施的关键部分,为向电气化转变提供动力。
查看能源基础设施展品介绍