Clarinox

为 RTOS 提供嵌入式 Bluetooth®、低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi™ 堆栈和调试工具许可


Clarinox 生态系统由我们的 ClarinoxBlue 和 ClarinoxWiFi 堆栈提供支持,适用于 Bluetooth®、低功耗 Bluetooth® 和 Wi-Fi®。这些栈在 Clarinox SoftFrame(一种用于实现快速可移植性、共存和互操作性的抽象层)上运行,并通过我们的 ClariFi 工具进行补充,该工具提供协议分析和内存管理等关键调试功能。这个全面的套件可为我们尊贵的客户提高稳健性并缩短产品上市时间。

Wi-Fi 产品
CC2564MODN — Bluetooth® 双模收发器模块 WL1831 — WiLink™ 8 单频带工业 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 双模收发器 WL1831MOD — WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、Bluetooth® 双模模块 WL1835MOD — WiLink™ 8 单频带组合 2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块 WL1837MOD — WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块

 

多媒体和工业网络 SoC
AM3358 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN
联系人
提供的资源
  • 支持软件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • 28/296 Bay Road
  • Cheltenham, 3192
  • Australia

资源

支持软件

CLRNX-3P-CLARIFI — Clarinox ClariFi 嵌入式无线调试器

ClariFi™ 提供内置协议分析器支持,可更快地调试复杂的无线器件,并与我们的用户友好型 SoftFrame 抽象层中间件配合使用。它提供线程、内存使用和内存泄漏分析。这些工具共同支持应用程序的调优,并有助于问题的沟通。用户可以根据需要,使用控制台界面通过单个物理介质添加自定义插件。

 

提供两种不同的模式。第一种模式是作为一种先进的记录器,第二种模式是作为一种交互式工具,使用 ClariFi™ 测试架构在目标器件上运行测试。测试架构平台为嵌入式开发人员提供了一个自动化测试环境,无需重新编译即可在目标器件上快速运行测试。这是通过简单的 Lua (...)

支持软件

CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE — ClarinoxBlue 嵌入式 Bluetooth® 协议栈

ClarinoxBlue™ 协议栈是由嵌入式开发人员为嵌入式开发人员设计的。ClarinoxBlue 协议栈提供简单灵活的方法,让您可以将更多时间花在应用开发上,而不是蓝牙技术的内部运作上。我们的解决方案专为经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙而设计,解决了工程师在蓝牙项目中面临的主要问题:缺乏灵活性、调试的复杂性和难度不断增加。ClarinoxBlue 协议栈具有卓越的灵活性和可移植性,能够成功地管理复杂性并简化调试工作,让您的下一个蓝牙项目变得更加简单!

支持软件

CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI — ClarinoxWiFi 嵌入式 Wi-Fi 协议栈

ClarinoxWiFi 是一款成熟的 Wi-Fi 协议栈,具有 AP、STA、P2P 和网状网络角色,还可支持各种不同的 RTOS/MCU。ClarinoxWiFi 使开发人员能够为广泛的无线嵌入式应用创建可靠且高性能的 Wi-Fi 连接。

 

十多年来,Clarinox 与国内和国际客户合作开发突破性的无线嵌入式产品。我们利用自身经验在各种嵌入式平台上实现了 IEEE802.11a/b/g/n、AP、STA、P2P 和 GO。Clarinox 可以让您的下一个嵌入式 WiFi 项目更加轻松,免受重重困难的挑战。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。