• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 为什么 DLP 投影仪技术是教育行业的理想选择

    • ZHCAEF5 September   2024 DLP472NE , DLP472TE , DLP480RE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP651LE , DLP660TE

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 为什么 DLP 投影仪技术是教育行业的理想选择
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1为何选择投影,为何选择 DLP 技术
    1. 1.1 屏幕尺寸和成本
    2. 1.2 便携性和外形
    3. 1.3 安全、减轻眼疲劳
    4. 1.4 可视角度
  5. 2DLP 投影仪显示 - 出色的图像和色彩性能
  6. 3最新进展和更低总体拥有成本
    1. 3.1 固态照明 - 激光、LED 或混合照明
    2. 3.2 超短焦投影和交互性
  7. 4DLP 技术 - 在各种应用中得到质量验证
  8. 重要声明
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
Technical White Paper

为什么 DLP 投影仪技术是教育行业的理想选择

下载最新的英语版本

摘要

教育数字化和课堂现代化已成为教学的一个重要方面,随着各种在线和数字内容的出现,这一点尤为明显。对于这项技术的主要使用者——教师和学生来说,选择一种实用有效的技术来满足课堂教学的各种需求至关重要。与交互式平板 (IFP) 等新技术不同,投影仪技术数十年来一直在不断改进课堂教学,并随着时间的推移不断创新和提升。DLP® 投影仪技术以坚定不移的可靠性著称,能够克服当今教室环境中的各种挑战,是教育领域实现教室数字化的理想选择。

商标

DLP®is a reg TM ofTI corporate name.

Scientific and Technical Academy Award®is a reg TM ofthe Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Other TMs

1 为何选择投影,为何选择 DLP 技术

 投影图像适合在教室中授课图 1-1 投影图像适合在教室中授课

1.1 屏幕尺寸和成本

在选择适合在教室内使用的显示解决方案时,会受到许多因素的影响。但是,最重要的影响因素是屏幕尺寸。屏幕需要足够大,才能确保教室内的所有学生都能看清,而不仅仅是前几排的学生看到。在教室里,强烈建议使用大于 100 英寸的显示尺寸,这样才能确保所有学生都能清楚地看到屏幕上的内容。通常,教室里的观看距离每增加两英尺,屏幕尺寸就需要增加 5 至 10 英寸。投影仪可以提供这种灵活性,支持根据教室和教师的需求灵活调整屏幕尺寸。如果教师需要增加互动性并确保抵达教室的各个角落,屏幕尺寸可以调整到 65 英寸左右。如果要呈现的内容非常密集,则可以将屏幕尺寸调整为更大的尺寸(例如 100 英寸或以上),以便教室内的所有学生都能清晰地观看内容,而不会对眼睛造成任何负担。DLP 投影显示解决方案支持灵活调整屏幕尺寸,而且由于其画质出色,图像和文字清晰,因此后排学生也能非常清楚地看到内容。

对于 75 英寸以上的屏幕尺寸,DLP 投影仪是比 IFP 更具成本效益的选择,这便是在教室中确保所有学生看清教学内容的实际用例。

1.2 便携性和外形

除了屏幕尺寸的灵活性外,与固定式 IFP 相比,DLP 投影仪的另一个主要优势是便携性。与任何其他类似规格的投影技术相比,DLP 投影仪外形小巧。它很容易拆卸、携带并移到其他教室中使用。IFP 体积庞大,一旦固定,很难移动。即使不使用,它也会在教室中占据宝贵的显示板空间。DLP 投影仪则可以使用白板或墙壁作为显示屏幕,从而节省教室中的墙面空间。

 易于移动的投影系统图 1-2 易于移动的投影系统

1.3 安全、减轻眼疲劳

想象一下,教师站在 500 或 1000 尼特的显示屏前,在 IFP 上进行书写。这可能会对教师的眼睛造成极大的负担,尤其是在如此近的距离内。蓝光、闪烁和反光眩光可能会导致眼睛疲劳和头痛。IFP 还可能对学生不利,因为他们会直视光源发出的光。与平板显示不同,DLP 投影仪显示的图像环境光眩光较弱,因此观看起来轻松得多。

投影技术可确保教师和学生看到的是反射光,而不是直视光源。这大大减轻了教师和学生眼睛的负担,显然是一种更健康的选择。

 教师和学生在交互式课程中借助技术进行密切互动图 1-3 教师和学生在交互式课程中借助技术进行密切互动

1.4 可视角度

对于 IFP,超出特定视角时,便看不见内容。这种解决方案的效果不佳,不建议用于课堂环境。DLP 投影仪技术没有视角问题,因此可以从任何角度观看课程内容,堪称教室环境的理想选择。

 学生在教室内以不同角度观看课程内容 图 1-4 学生在教室内以不同角度观看课程内容

2 DLP 投影仪显示 - 出色的图像和色彩性能

与竞争性显示技术相比,基于 DLP 技术的投影显示在亮度、色彩、图像质量、均匀性、外形尺寸和能效方面都具有卓越的表现。

无论环境如何,DLP 技术提供的投影图像始终保持 100% 像素聚合。它能为教室提供清晰锐利的图像,让学生清楚地看到教学内容。DLP 技术还可再现准确的色彩,并采用全球标准机构认可的色度标准。相比之下,3LCD 提出和推广的色光输出 (CLO) 是一种不可靠的营销指标。

DLP 投影仪可长时间维持色彩表现,因此能在产品使用寿命内提供始终如一的性能,这与 3LCD 投影仪不同,3LCD 投影仪在长时间使用后可能经历永久性的色彩变化。

3 最新进展和更低总体拥有成本

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale