ZHDU067 March 2026
CC2662R-Q1 包含两个 10 引脚调试连接器(J5 或 J12),这款连接器可用于通过外部 JTAG 调试探针对器件进行调试/编程。如果仅对 WM 器件之一进行编程/调试,则可以使用 10 引脚调试接口。如果要对两个 WM 器件进行编程/调试,则用户可以对其中一个 WM 使用 XDS110 LP 接口,对另一个 WM 使用 10 引脚调试接口。此外,如果需要,用户还可以为每个 WM 使用 10 引脚调试接口,而无需使用 XDS110 LP 接口。有关引脚排列的信息,请参阅 表 2-6。要查看引脚 1 的位置,请参阅节 5 或全套参考设计文件。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
|---|---|---|
| 1 | WMCU_VDD | 与 WMCU 器件的 VDD 连接 |
| 2 | WMCU_SWDIO | 与 WMCU 器件的 SWDIO 连接 |
| 3 | GND | 接地连接 |
| 4 | WMCU_SWDCK | 与 WMCU 器件的 SWDCK 连接 |
| 5 | GND | 接地连接 |
| 6 | NC | 无连接 |
| 7 | NC | 无连接 |
| 8 | NC | 无连接 |
| 9 | GND | 接地连接 |
| 10 | WMCU_RESET | 与 WMCU 器件的 RESET 连接 |