ZHDA338 October   2026 CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2Wi-Fi 感知有哪些优势?
  6. 3目前业界正在开展哪些活动?
  7. 4德州仪器 (TI) 如何推动 Wi-Fi 感知的发展?
  8. 5其他资源
  9. 6结语

简介

随着全球对智能互联器件的依赖程度不断提升,创新用例不断涌现。Wi-Fi 感知就是在物联网 (IoT) 市场获得关注的技术之一。与需要专用硬件的传统传感器不同,Wi-Fi 感知利用大多数楼宇和器件中已有的无线基础设施,为活动检测和环境感知提供了更具成本效益且更易扩展的设计。

传统上,Wi-Fi 只有一个用途:在器件之间无线传输数据。数据包携带有用的信息,如互联网流量、视频流或网页。Wi-Fi 感知改变了这一传统,它将 Wi-Fi 信号重新用于完全不同的应用场景——检测和分析运动,而不捕获运动所携带的数据。Wi-Fi 感知不关注数据包内的信息,而分析承载这些数据包的 Wi-Fi 信道的质量和特性。

当 Wi-Fi 无线电在空中传输数据包时,信号会遇到信号路径中的障碍物(如墙壁、家具或人)并以复杂模式反射。当物体或人在信号路径内移动时,反射会发生可测量的变化。这些变化可以通过信道状态信息 (CSI) 捕获,CSI 是对物理层属性(如标准 Wi-Fi 无线电数据中已有的 OFDM 子载波上的信号振幅和相位)的详细测量数据。CSI 本质上表征了发射器和接收器之间的 Wi-Fi 信道的当前状态,以提供反映信道周围环境的数据流。通过持续分析 CSI 测量数据,系统可以检测环境中的细微变化,并推断正在发生的运动或活动。

CC3501E CC3551E 流程图图 1-1 流程图

原始 CSI 数据需要精密分析才能提取出有意义的洞察。这正是边缘 AI 发挥关键作用的地方,它能够在数据源附近本地运行 AI 模型。经过 CSI 模式训练的机器学习模型可以学习识别特定活动、检测人员是否存在、监测生命体征或识别手势。这些工具使开发人员能够在资源受限的器件上高效训练模型,并将这些模型部署到最终产品中。