ZHDA261 August 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
本文的主要目标是展示手动配置主机模式 TX 合规测试所需 AM64x USB3.0 子系统合规码型的主要步骤。这些手动更改允许对 USB SS IP 进行抽查,并避免使用 J-BERT 或信号发生器等笨重的外部设备。如果用于合规测试的 Linux SDK 版本默认未为 USB3.0 SERDES PLL 使能 SSC,本文还展示了如何正确重新配置和构建器件树以加入 SSC。请注意,该方法无意取代使用 J-BERT 或任意波形发生器的官方 TX 合规测试方法。该方法仅旨在用作概要性检查。