ZHDA140 May   2026 TPS53689 , TPS53689T , TPS536C9 , TPS536C9T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2多相 VR 系统中突波的定义
  6. 3系统说明和观察到的错误
  7. 4仿真分析和事件序列
  8. 5欠压故障触发识别
  9. 6测量验证
  10. 7总结
  11. 8参考资料

系统说明和观察到的错误

在评估客户的电路板时,观察到异常启动行为。在启用突波抑制功能时,系统无法完成启动序列 (图 3-1)。相反,在禁用突波抑制功能时,系统能完成正常启动操作 (图 3-2)。在启动失败的情况下,控制器会记录 VOUT_UV 保护事件。

由于无法通过外部测量直接识别欠压 (UV) 触发的确切时序和条件,因此使用了仿真控制器来进一步调查该事件。通过监测仿真控制器的内部 VDAC 电压并通过 SMBus 警报报告其状态,成功确认了 UV 触发的发生。

 启用突波抑制图 3-1 启用突波抑制
 禁用突波抑制图 3-2 禁用突波抑制

图 3-1所示,当控制器停止 PWM 脉冲时,输出电压在前几个 PWM 脉冲后停止。由此产生了一个疑问:为什么控制器会停止生成 PWM 脉冲。在仿真中观察到,该问题与控制器积分器的饱和(高负值)有关。

 环路补偿概念框图图 3-3 环路补偿概念框图

图中显示了积分器 ( τ I N T ) 在控制环路中的位置,如图 3-3所示。在 GUI 中,它表示为 Int 时间常数 (图 3-4)。但是,在突波抑制期间,会采用 τ I N T 不同值,且该类数值保存在寄存器位置中 0xCE<14:12>(不在 GUI 中),具体表示为 Int_low_TC。时间常数的最终值为 τ I N T × G I N T 表 3-1所示。

 Fusion GUI 中的环路时序参数图 3-4 Fusion GUI 中的环路时序参数
表 3-1 有效的积分时间常数
电路板 INT_TC
GUI 值
INT_LOW_TC
寄存器名称
GINT 最终 INT_TC 最终 INT_LOW_TC 是否启动成功?
1U 2us 125ns 6 12us 750ns
2U 8us 125ns 1 8us 125ns
2U 实验 8us 1000ns 1 8us 1000ns