ZHCZ051B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ROM:默认情况下,GPIO4 通过 ROM 代码配置为 ERRORSTS 并置为高电平
0
ROM 代码根据 SECCFG 字段设置,在器件复位 (XRSn) 后为 ERRORSTS 功能配置 GPIO 引脚。默认情况下,ROM 代码将 GPIO4 引脚配置为 ERRORSTS 引脚。ERRORSTS (GPIO4) 引脚将由错误信令模块 (ESM) 控制,并默认被置动为高电平(无错误)。如果 GPIO4 引脚用于驱动关键系统功能,这种高电平状态可能会导致电路板问题。例如,如果 GPIO4 用于 EPWM3_A 功能,则高功率 FET 可能会无意中导通,从而导致电路板损坏。
由于 ROM 代码仅在器件复位 (XRSn) 时为 ERRORSTS 功能配置 GPIO 引脚,但也会通过调试器复位来清除 ERRORSTS 引脚多路复用 (pinmux) 配置,因此用户需要发出完整的器件复位 (XRSn) 以重新运行 ERRORSTS 的 ROM 代码配置。