ZHCUDH8A November 2025 – March 2026 ADS125H18
图 4-3 显示左上角的 Pages 控件如何访问 GUI 中的其他页面。使用这些控件导航到任何 GUI 页面。图 4-3 还显示了 ADC Capture 页面。使用此页面可轻松配置主要 ADC 设置,包括 General Configuration 和 Step Configuration 参数、序列发生器模式,以及要采集的样本数或序列数。
图 4-3 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — General Configuration用户可以在 General Configuration 选项卡中设置适用于所有步骤的某些参数,包括速度模式、内部基准电压、基准缓冲器状态以及测试 DAC 范围。此外,用户可在适用情况下输入 External Reference Voltage。而且,ADC Capture 页面通过读取 ADC DEVICE_ID 寄存器来报告器件衰减。最后,“Ready”框指示 GUI 是已准备好与 ADC 通信(蓝色)还是 GUI 正在与 ADC 通信(橙色)。
图 4-3 中序列发生器模式下拉菜单的默认选项允许用户采集单步的 n 次转换,其中 n 是在 GUI 左下方输入框中指定的数字。或者,可启用序列发生器以采集所有已启用步骤的 n 个完整序列。
图 4-4 显示了 Step Configuration 选项卡。使用这些控件可配置每个步骤的设置。当序列发生器被禁用时,仅显示 Step 0。
图 4-4 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — Step Configuration表 4-1 对图 4-4 中显示的每个字段进行了更详细的说明:
项目编号 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
1 | REF_SEL | 选择要用于此步骤的基准电压源 |
2 | AIN | 选择用于此步骤的基准电压源 |
3 | SYS_MON | 选择此步骤中要测量的系统监控器选项 注意:系统监控器优先于 AIN 选择(参见上文 #2),且无论 REF_SEL 中的选择如何,均使用内部基准 |
4 | FLTR_OSR | 为此步骤选择 OSR 注意:右侧显示了与此 OSR 对应的数据速率(参见下文 #10) |
5 | FLTR_MODE | 为此步骤选择滤波器模式 |
6 | tmod 中的延迟 | 输入用于此步骤的可编程延迟 注意:延迟值以调制器时钟周期 (tMOD) 为单位进行测量,其中调制器时钟通过 General Configuration 页面上的 SPEED_MODE 字段进行选择 |
7 | EVM I/V 开关 | 选择此步骤中 EVM 上 I/V 开关的状态 注意:这是 EVM 的特性,而不是 ADC 的。这些开关仅安装在 EVM 上的差动通道 AIN2/AIN3 和 AIN4/AIN5 上,因此该选择仅影响这些通道 |
8 | TDAC_SEL | 选择此步骤中测试 DAC 电压的输出位置 |
9 | TDAC_VAL | 选择此步骤使用的测试 DAC 电压 注意:在右侧的“Test DAC (V)”字段中输入一个介于 0 到 65535 之间的值,其计算单位为伏特(参见下文 #13) |
10 | 数据速率 (SPS) | 相对于所选 OSR(请参阅上文 #4)、时钟频率及时钟模式的数据速率 注意:时钟模式在 General Config 选项卡上选择 |
11 | 延迟 (μs) | 计算第一次转换延迟(以微秒为单位) 注意:第一次转换延迟包括来自 FLTR_OSR 和 FLTR_MODE 字段的完整数字滤波器趋稳时间,以及在 DELAY 字段中输入的任何额外延迟(如适用) |
12 | 满量程电压 | 计算该步骤的满量程电压 (FSV),其中 FSV = 基准电压 * 衰减 注意:基准电压在 General Configuration 选项卡上设置,GUI 通过读取 DEVICE_ID 寄存器来确定衰减系数 |
13 | 测试 DAC (V) | 计算 TDAC 电压(以伏特为单位),其中 TDAC = TDAC_VAL * TDAC_RANGE 注意:在 Step Configuration 页面上设置 TDAC_VAL,并在 General Configuration 选项卡上设置 TDAC_RANGE |
通过在 General Configuration 页面的 SEQ_MODE 下拉列表中选择“Sequencer enabled: continuous mode”来启用 ADC 序列发生器。选择此配置后,会出现多个步骤选项。此外,Capture 参数会从“Samples”更改为“Sequences”。因此,GUI 会采集并显示用户定义的所需序列数的数据。图 4-5 显示了启用序列发生器后 GUI 的变化。
图 4-5 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用序列发生器启用序列发生器后,图 4-6 显示了点击每个步骤会打开的新 Step 选项卡。再次点击同一步骤即可关闭该步骤选项卡。除 Step 0(无法禁用)外,所有步骤均如此。
图 4-6 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用多序列步骤. 按 图 4-4 中所示及 表 4-1 中的说明配置每个已启用的步骤。启用序列发生器还会在每个步骤页面上启用 NUM_CONV 控制。NUM_CONV 控制使用户能够在该步骤上选择特定的连续转换次数,而不是执行单次转换后立即切换到下一步。但是,如果用户在任何步骤页面上选择 NUM_CONV > 1,GUI 会将序列数限制为一个。图 4-7 展示了这一行为,并在 GUI 中提供一条注释,说明了这一限制源于 GUI,而非 ADC。
图 4-7 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — 转换次数字段.