ZHCUD84 August 2025
电动汽车充电器需要准确测量电流以确保安全、计费和控制。充电期间的电流电平可能波动很大:从慢速充电期间的低电平到快速充电期间的极高电流。
罗氏线圈是电动汽车充电器的理想选择,因为这些线圈可以高精度测量宽范围电流,并且不会像传统的电流互感器那样饱和。这些线圈还可以很好地处理快速变化的信号,使其成为电力电子领域高频开关的绝佳选择。使用罗氏线圈有助于电动汽车充电器满足安全标准,同时提供可靠、高效的充电。