ZHCUD44 July 2025
MSP-LITO-G3507-EVM 需要与一个调试器配合使用,如 XDS110-ETP、LP-XDS110、LP-XDS110ET 等,因为它没有板载调试器。请按照以下步骤在 MSP-LITO-G3507-EVM 上进行快速应用。
例如,将 MSP-LITO-G3507 和 XDS110-ETP 结合使用。通过 J3 将评估模块与 XDS110-ETP 连接起来,然后通过 USB 插头将 XDS110-ETP 与计算机相连。另一种方法是使用 LP-MSPM0G3507 等板上自带的板载调试器,并通过 USB 线缆将调试器连接到计算机。
图 1-1 与 XDS110-ETP 和计算机连接EVM 硬件连接完成后,真正的乐趣就开始了。现在可以打开一个集成开发环境,并开始编辑代码示例。有关可用的 IDE 及其下载位置,请参阅第 4 节。
MSPM0 SDK 中提供了代码示例。代码已获得 BSD 许可,TI 鼓励用户重复使用和修改这些代码,以满足特定的需求。有关可用代码示例的更多详细信息,请参阅 MSPM0 SDK 用户指南。
开始使用 EVM 的最快方法是使用 TI 的云开发工具。基于云的 Resource Explorer 可提供对 MSPM0 SDK 中所有示例和资源的访问。Code Composer Studio Cloud 是一款简单的基于云的 IDE,支持在 EVM 上开发和运行应用程序。用于 MSPM0 的 SysConfig 是另一个图形工具,可用于轻松快速地设置 MSPM0G3507 器件、引脚和外设,以满足您的开发需求。强烈建议在启动任何新工程时使用 SysConfig。