ZHCUD44 July 2025
将 MSP-LITO-G3507-EVM 与一个具有 UART 通道(例如 XDS110-ETP、LP-XDS110 等)或 UART-USB 传输设备的调试器相连后,反向通道 UART 允许与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 MSP-LITO-G3507 通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。
在目标 MSPM0G3507 侧,反向通道连接到 UART0 模块(PA10 和 PA11)。