如果由于任何原因必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。确保在通电之前将 EVM 连接到 SCB。
- 首先,查看 GUI 是否可对固件手动编程。
- 将 SCB 控制器插入 PC。
-
首先确保将 EVM 连接到 SCB。
- 启动 GUI 并关闭 READEME.md 窗口。
- 如果 MCU 已经处于器件固件升级 (DFU) 模式,则会出现一个对话框,显示“Connection Failure - No SCB controller detected”。关闭此窗口。
-
对于新的 SCB,LED 循环 4 次,然后自动进入 DFU 模式。
- 如果 GUI 没有自动更新,请转到 File > Program Device...。
-
如果 Program Device... 按钮仍显示为灰色,则点击左下角的“Connect”按钮,然后重试。
- 如果第 1 步失败(或者 Program Device 按钮仍然灰显),则手动将 SCB 控制器上的 MCU 配置为 DFU 模式。在 SCB 控制器通电的情况下,可通过以下任一方法完成此操作:
- 通过软件:
- 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
- 通过硬件:
- 出于安全起见,关闭并断开所有负载源和外部电压。
- 使用一对镊子(或导线)短接标记为 DFU(如图 3-1 所示)的两个测试点时,按下并松开 RESET 按钮。
- 如果改用 PAMB 板,那么这些测试点位于 PK1 和 PK2 附近。
MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过步骤 1 中列出的方法上传固件。如果器件处于 DFU 模式,但固件更新仍然失败,则手动将驱动程序 ("boot_usb.inf") 与 DFU 器件关联。