若要将 GUI 连接至 EVM,请按照以下步骤操作:
- 按照初始设置 所述设置和启动 GUI。
-
在上电之前将 EVM 连接到 SCB。
- 关闭 README.md 文件页面以启动 EVM 和 GUI 之间的连接。如果连接成功,GUI 左下角附近会显示文本 Hardware Connected。
- GUI 的左上角附近会显示一个绿色指示器和器件类型以及文本 DEVICE CONNECTED。
- 如果 GUI 中未显示 Hardware Connected 和 DEVICE CONNECTED,请长按 EVM 上的 RESET 按钮进行重试。
- 如果该选项不起作用,则检查 Options > Serial Port 下的其他硬件 COM 端口。
- 如果硬件仍然没有连接,则确保使用的 GUI 和 EVM 组合正确无误。
- 如果使用的 GUI 和 EVM 组合正确,则对 SCB 固件重新编程,如 固件调试 所述。
- 很多连接问题都可以通过以下其中一个方法得到解决:
- 在 EVM 与 SCB 彼此连接的情况下,长按 EVM 上的 RESET 按钮。
- 将 EVM 连接到其他 USB 端口。
- 避免使用长电缆和 USB 集线器。
- 如果使用的是台式 PC,可尝试使用机箱背面的 USB 端口。