ZHCUD18A April   2025  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
      2. 1.3.2 功能方框图
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  设置
      1. 2.1.1 配置 1:独立配置
      2. 2.1.2 配置 2:AM26x controlCARD 向后兼容性配置
      3. 2.1.3 配置 3:基板配置
    2. 2.2  电源要求
      1. 2.2.1 电源树
      2. 2.2.2 电源序列
      3. 2.2.3 电源状态 LED
      4. 2.2.4 PMIC
    3. 2.3  接头信息
      1. 2.3.1 基板接头(J1、J2、J3)
      2. 2.3.2 XDS 调试接头 (J4)
      3. 2.3.3 MIPI-60 接头 (J5)
    4. 2.4  按钮
    5. 2.5  复位
    6. 2.6  时钟
    7. 2.7  引导模式选择
    8. 2.8  GPIO 映射
    9. 2.9  接口
      1. 2.9.1 存储器接口
        1. 2.9.1.1 OSPI
        2. 2.9.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.9.2 I2C
      3. 2.9.3 SPI
      4. 2.9.4 UART
      5. 2.9.5 JTAG
      6. 2.9.6 TRACE
      7. 2.9.7 ADC 和 DAC
      8. 2.9.8 Off-SOM 外设
        1. 2.9.8.1 MCAN
        2. 2.9.8.2 LIN
        3. 2.9.8.3 FSI
        4. 2.9.8.4 USB
        5. 2.9.8.5 以太网
          1. 2.9.8.5.1 RGMII
          2. 2.9.8.5.2 PRU-ICSS
    10. 2.10 测试点
    11. 2.11 最佳实践
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
  10. 5其他信息
    1. 5.1 修订版 A 相较于 E1 的更改
    2. 5.2 商标
  11. 6参考资料
  12. 7修订历史记录

配置 2:AM26x controlCARD 向后兼容性配置

向后兼容性配置用于需要 controlSOM 连接至与 AM26x controlCARD 兼容的基板或扩展坞的情况。该配置需要使用一个 HSEC 适配器板 (HSEC180ADAPEVM-AM2)。通过 HSEC 集线站(TMDSHSECDOCK-AM263 或 TMDSHSECDOCK)为 controlSOM 供电。需要使用 XDS110ISO-EVM 等仿真调试探针来提供与 MCU 的调试连接。HSEC 适配器板、XDS110 调试探针和 HSEC 集线站单独出售。

TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK 是支持快速原型设计并增强 AM261x controlSOM 开发功能的基板。TMDSHSECDOCK-AM263 包含支持 AM26x MCU 特定功能的硬件,可连接 controlSOM 板上未启用的各种外设。TMDSHSECDOCK 仅支持访问引脚输出到 SOM HD 连接器的 IO。表 2-2 比较了每个扩展坞的特性。

表 2-2 AM26x controlCARD HSEC 集线站比较
特性 TMDSHSECDOCK TMDSHSECDOCK-AM263
USB Type-C 电源输入 ✓ ✓
GPIO 分线接头 ✓ ✓
可自定义布线/原型设计的试验电路板区域 ✓
2 通道 MCAN 收发器 ✓
2 通道 LIN 收发器 ✓
MIPI-60 调试接头 ✓
14 引脚 JTAG 接头 ✓ ✓
ADC 输入信号调节 ✓

在该配置中,Code Composer Studio 通过 JTAG 连接到 controlSOM 并支持软件开发。XDS110 调试探针还会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 MCU 进行通信。

要启用该配置,请按照以下步骤操作:

  1. 需要具备以下设备:
    1. AM261x controlSOM (AM261-SOM-EVM)
    2. AM261x HSEC180 适配器板 (HSEC180ADAPEVM-AM2)
    3. AM26x controlCARD 兼容基板/HSEC180 集线站(TMDSHSECDOCK-AM263 或 TMDSHSECDOCK)
    4. XDS110 隔离式调试探针 (XDS110ISO-EVM)
    5. 两根 USB Type-C 电缆
    6. (可选)DC 5V 电源(如果使用 TMDSHSECDOCK)
  2. 验证每个 EVM 上的开关设置是否正确。
    1. AM261-SOM-EVM:
      1. 使用 SW1 选择所需的引导模式 (节 2.7)。
      2. 使用 S1、S2、S4 选择所需的 ADC 电压基准模式(如果适用于应用)(节 2.9.7)。
    2. XDS110ISO-EVM:
      1. S1 选择 JTAG 模式 – 设置为 JTAG 模式。
      2. S2 启用 UART、SPI 连接 – 设置为 ON 模式。
  3. 将 controlSOM 连接到 HSEC180 适配器板。
  4. 确保 controlSOM 方向正确。controlSOM 上的 J1 接头应与 HSEC180 适配器板上的 J1 接头连接。
  5. 将 HSEC180 适配器板插入 HSEC 集线站。
  6. 将 XDS110ISO-EVM 连接到 HSEC-180 适配器板 (图 2-2) 的连接器 J4 或 controlSOM 的 J7 (图 2-3)。
  7. 将 USB 电缆连接到 XDS110 隔离式调试探针上的连接器 J5。XDS110 隔离式探针已通电。
  8. 将 USB 电缆连接到 HSEC 集线站上的连接器。
  9. HSEC 集线站电源。
    1. 如果使用 TMDSHSECDOCK-AM263,请将 SW3 翻转到 ON 位置。
    2. 如果使用 TMDSHSECDOCK,请将 S1 翻转到 USB-ON 位置。
  10. 确认 controlSOM 上的电源状态 LED(D5、D6、D7)亮起。
  11. controlSOM 可供使用。按照 节 3 中的步骤开始开发软件
AM261-SOM-EVM AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 J4图 2-2 AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 J4
AM261-SOM-EVM AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 controlSOM J7图 2-3 AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 controlSOM J7