ZHCUCO9 December 2024 MSPM0L1117
LP-MSPM0L1117 具有板载调试探针,可简化原型设计。此 LaunchPad 上使用的调试器是 XDS110 型号,它支持所有 MSPM0 器件衍生产品。集成式 XDS110 调试探针与 MSPM0L1117 电路的其余部分分离,如 LaunchPad 上的虚线丝印所示。除了公共接地之外,XDS110 只能通过经过 J14 的信号进行连接。
利用隔离跳线块 J22,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0L1117 目标域的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5.5V 电源、BSL 以及复位信号。
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
5V | 来自 USB 的 5V 电源轨 |
3V3 | 来自 LDO 的 3.3V 电源轨 |
RXD<< | 反向通道 UART:目标 MSPM0L1117 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。 |
TXD>> | 反向通道 UART:目标 MSPM0L1117 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。 |
NRST | 复位信号 |
SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
SWCLK | 串行线调试:SWCLK 时钟信号。 |
BSL | 为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。 |
在正常原型设计期间,所有分流器均已组装。但是,在某些情况下用户需要打开这些连接:
借助该反向通道 UART,可以与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad 开发套件通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。
在主机侧,当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时,将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。您可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用程序(包括 HyperTerminal 或 Docklight 等终端应用程序)来打开该端口并与目标应用程序通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在使用 Windows 操作系统的 PC 上,设备管理器可以提供协助。
图 2-3 设备管理器中的应用反向通道 UART反向通道 UART 为 XDS110 Class Application/User UART 端口。此时,图 2-3 展示了 COM14,但该端口可能因主机 PC 而异。确定了正确的 COM 端口后,请根据文档在主机应用中配置该端口。然后,用户可以打开该端口并开始与主机进行通信。
在目标 MSPM0L1117 侧,反向通道 UART 连接到 UART0(PA10、PA11)。XDS110 具有可配置的波特率;因此,PC 应用程序配置的波特率必须是同一波特率。