ZHCUBZ8 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 一般说明
    2. 2.2 定义
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 设备设置
    5. 2.5 过程
      1. 2.5.1 充电功能
      2. 2.5.2 OTG 功能
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

设备设置

图 3-1 显示了 BMS089 的测试设置。请参阅测试设置并遵循以下指南。

BQ25770GEVM, BQ25773GEVM BMS089 的测试设置 (BQ2577xGEVM)图 2-1 BMS089 的测试设置 (BQ2577xGEVM)

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 20V 直流、9A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J2(VSYS 和 PGND)。
    在 J2(VSYS 和 PGND)上连接一个电压表。
    在恒流模式下设置 2A。关闭负载 1。
  5. 将负载 2 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
    在 J3(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
    在 KEPCO 负载输出端设置 15V。关闭负载 2。
注: 测试时如不使用真实电池,则要在 BAT 引脚上添加一个 100µF 电容器。

将 J8 连接到 EV2400。将 J8 连接到 EV2400 上的 SMBus 端口 1 (BQ25770G) 或 I2C 端口 2 (BQ25773G)。图 3-2 显示了相关连接。

BQ25770GEVM, BQ25773GEVM EV2400 连接
该图显示了使用 SMBus 时的 EVM 连接。如果用户使用 BQ25773GEVM,则将连接器移至 I2C 端口。
图 2-2 EV2400 连接
  1. 按表 3-2 所述安装跳线。
  2. 打开计算机和电源 1。打开 bqStudio 软件。
    1. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      BQ25770GEVM, BQ25773GEVM
    2. 对于 SMBus BQ25770G,请在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25770_770G.bqz。对于 I2C BQ25773G,请在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25773_773G.bqz。
    3. 选择目标器件后,点击 Read Register 按钮,此时会显示图 3-3 中的界面。窗口右上角出现 Device ACK OK 指示通信成功。
BQ25770GEVM, BQ25773GEVM BQ2577xG 评估软件的主窗口图 2-3 BQ2577xG 评估软件的主窗口