ZHCUBU9 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和操作
    3. 2.3  接头和跳线信息
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5参考资料

电路板设置和操作

配置 THVD4421EVM 的电源后,设置电路板以开始运行。在电路板运行之前,必须先配置运行模式和控制引脚。图 3-1 展示了 J5 接头引脚的映射;假设电路板布局为 J6 位于 EVM 的左上角。编号框对应于原理图中所示的 J9 的引脚编号。

GUID-20240307-SS0I-FLBL-BRPQ-QJBTL6D7XD86-low.png图 2-1 THVD4421EVM 控制信号接头映射

要选择配置选项,请根据图 3-1 在 J5 上找到相关的信号。如果需要较低的值,则将连接到相关信号的顶行接头引脚分流到左侧的引脚。如果需要较高的值,则将连接到相关信号的底行接头引脚分流到左侧的引脚。接下来,运行模式由工作模式决定。运行模式由分别通过 J5-11/12 和 J5-15/16 连接到 U1 的 M0 和 M1 控制。

M1(J5-15;J5-16)M0(J5-11;J5-12)模式注释
00RS-232 环回L3 反映在 L2/R2/R3;L4 反映在 L1/R4/R1。
01RS-2322T2R 模式;L3、L4 是 RS232 驱动器的逻辑输入;L1、L2 是逻辑输出。
10半双工 RS-485L2 是 RX 逻辑输出;L3 是驱动器逻辑输入;R1/R2 分别为总线反相和同相端子。
11RS-485 全双工R1/R2 是反相和同相驱动器端子;R3/R4 是同相和反相接收器端子。

选择模式后,可以配置其他功能和控制信号,或将它们连接到 DIR 和 /SHDN 信号的信号源。

信号信号跳线 + 引脚 ID关联的 GND 引脚逻辑“0”操作关联的 VIO 引脚逻辑“1”操作
SLR

J5-3;J5-4

J5-2

RS485:20Mbps

RS232:1Mbps

J5-1

RS485:500kbps

RS232:250kbps

DIRJ5-7;J5-8

J5-6

RS485:RX 模式

J5-5

RS485:TX 模式

TERM_TXJ5-23;J5-24

J5-22

RS485 TX:未端接

J5-21

RS485 TX:使用 120Ω 进行端接

TERM_RXJ5-27;J5-28

J5-26

RS485 RX:未端接

J5-25

RS485 RX:使用 120Ω 进行端接

/SHDNJ5-31;J5-32

J5-30

器件处于关断模式

J5-29

器件运行

为确保正常运行,必须在通信开始前配置模式引脚以及 TERM_TX 和 TERM_RX 引脚。

THVD4421 的逻辑引脚和总线引脚

THVD4421 的所有不同模式都共用逻辑引脚(用前缀 (L) 表示)和总线引脚(用前缀 (R) 表示)。

逻辑引脚用于 THVD4421 与控制器的接口连接。逻辑引脚由 VIO 电压供电并受此电压限制,这意味着这些引脚可接受 GND 至 VIO 输入电压,并可输出 GND 至 VIO 电压。当引脚方向为 J6 位于左上角时,所有逻辑引脚 L1 – L4 都可以通过填充电路板左侧的 4x2 接头 J1-J4 进行访问。图 3-2 展示了接头引脚排列。

GUID-20240307-SS0I-1MVJ-4WCD-QGN2JJ6PL6X4-low.png图 2-2 逻辑侧数据 I/O 接头映射

每个单独 (L) 引脚的功能取决于 THVD4421 的运行模式。

另一方面,总线引脚是可耐受更高电压的引脚,可与 RS-485 或 RS-232 配合使用,具体取决于所选的运行模式。根据使用模式,可以通过几种不同的方式访问总线引脚。RS-232 和 RS-485 模式均将所有 R 引脚信号路由至 4x2 接头 J14。如果接头 J14 的每一行均分流,则所有信号 R1-R4 在 D-SUB 连接器 J18 上均可用。如果接头 J12 和 J13 分流,则端子块 J17 上的 R1 和 R2 信号可用。如果接头 J10 和 J11 分流,则端子块 J16 上的 R3 和 R4 信号可用。下表简要概述了这方面的情况。

U1 引脚输出选项 1输出选项 2输出选项 3输出选项 4

R1

J14;第 1 行;第 1 列

J12;第 1 列

J17(如果 J12 分流)

J18(如果 J14 第 1 行分流)

R2

J14;第 2 行;第 1 列

J13;第 1 列

J17(如果 J13 分流)

J18(如果 J14 第 2 行分流)

R3

J14;第 3 行;第 1 列

J10;第 1 列

J16(如果 J10 分流)

J18(如果 J14 第 3 行分流)

R4

J14;第 4 行;第 1 列

J11;第 1 列

J16(如果 J11 分流)

J18(如果 J14 第 4 行分流)

这些引脚的连接方式取决于最终用户所选择的运行模式和个人偏好。

RS-232 操作

了解器件和 EVM 的总体架构后,更全面地了解 RS-232 运行模式非常重要。当分别进入 M1 和 M0 的模式 001 时,该器件进入 RS-232。

模式L1L2L3L4R1R2R3R4
01未使用控制台侧 RX控制台侧输入控制台侧输入RS-232 总线输入RS-232 总线输入RS-232 总线输出RS-232 总线输出

这通常称为 2T2R 设置,因为它有 2 个发送器和 2 个接收器。在单独的收发器级别,发送或接收的 RS-232 信号类型对于收发器来说并不重要,因为无论 RS-232 信号类型如何,PHY 层特性都是相同的。但是,此特定配置通常与以下 RS-232 信号一起使用:TX、RX、RTS 和 CTS。虽然没有严格要求进行这种信号配置,但大多数 2T2R RS-232 应用都使用这些信号,并且需要这种配置。如果使用 J18(DSUB 连接器),则连接器的引脚排列模仿上述 RS-232 电缆的标准放置。

U1 引脚标准 RS-232 电路助记符J18 引脚
R1RX2
R2CTS8
R3TX3
R4RTS7

许多 RS-232 测试计划通常还需要环回测试。THVD4421 集成了 RS-232 环回模式,使测试变得快速而简单。当分别将器件置于 M1 和 M0 的模式 00 时,THVD4421 进入 RS-232 环回模式。这会导致 R2 与 R3、R1 与 R4 短路。该配置允许在 L4 上接收 L1 上的信号,同时也显示在引脚 R1 和 R4 上。查看 R2 和 R3 时也可以应用相同的原则。

模式L1L2L3L4R1R2R3R4
00L4 的环回 RXL3 的环回 RXL3 -> R3 -> R2 -> L2L4 -> R4 -> R1 -> L1短接至 R4短接至 R3短接至 R2短接至 R1

RS-485 操作

介绍完 RS-232 工作模式后,我们将简要概述 RS-485 的工作模式。收发器的 RS-485 部分有两种不同的工作模式:半双工和全双工。

半双工运行是 RS-485 的一种非常常见的实现方式,当 M1 和 M0 的模式分别为 10 时,就进入此工作模式。在半双工模式下,收发器共用面向接收和发送总线的引脚(在 THVD4421 上用 R# 表示);这允许在两根线上进行异步双向通信,但代价是总线一次只能有一个驱动器,而器件无法同时接收和发送数据。

模式L1L2L3L4R1R2R3R4
10未使用控制台侧 RX控制台侧 TX未使用面向同相总线的引脚面向反相总线的引脚未使用未使用

默认情况下,禁用所示的端接电阻器。在半双工模式下,TERM_RX 是一个无关紧要的值,集成的端接仅由 TERM_TX 控制。驱动器输入连接到 L3,而 RS-485 控制台侧输出为 L2。

下一个运行模式是全双工运行,分别是 M1 和 M0 的模式 11。这种运行模式将 RS-485 收发器的驱动器和接收器分开,从而形成 4 信号线接口。

模式L1L2L3L4R1R2R3R4
10未使用控制台侧 RX控制台侧 TX未使用面向同相总线的驱动器面向反相总线的驱动器面向同相总线的接收器面向反相总线的接收器