ZHCUBD6C September 2022 – February 2026
适用的 EVM 版本:全部
问题描述:在一些 EVM 上,嵌入式 XDS110 (U59) 在首次 EVM 和 XDS110 下电上电后在 CCS 中与 AM64x 目标板的初始目标连接失败。通过 CTI20 接头 (J25) 使用附加的外部仿真器时不会出现问题。
可以按照以下步骤来重现此故障模式:
图 5-2 XDS110 CCS 连接错误对话框权变措施 1:出现该连接问题后,用户可以断开通过 USB 端口(J28)建立的 USB 主机与 XDS110 仿真器之间的连接,然后再次插接 USB 线缆。这会对 XDS110 进行下电上电并清除连接错误。
权变措施 2:出现连接问题后,用户可以通过 CCS XDS110 实用程序目录中的 XDS110 调试命令行实用程序 xds110reset 来切换 TRSTSN。
在 Windows 操作系统安装中,对于 CCS 版本 10.11 的默认安装,此工具位于 C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110> 目录中。
在嵌入式 XDS110 上电并连接到主机 PC 后,可以在 Windows 命令提示符/终端上执行此命令。CCS 的 Linux 操作系统安装中也提供了类似的工具。
图 5-3 XDS110 debug reset 实用程序命令行功能