ZHCU967B july 2021 – july 2023
表 3-1 列出了 EVM 测试点及其功能说明。所有 TPS38700-Q1 引脚在 EVM 上均有对应的测试点。这些测试点的位置靠近引脚,可实现更精确的测量结果。除了以下列出的测试点,EVM 还有四个额外的 GND 测试点。
| 测试点编号 | 测试点丝印标签 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TP1 | EN1 | 连接到 EN1 引脚 | 允许用户监控 SENSE1 引脚 |
| TP2 | EN2 | 连接到 EN2 引脚 | 允许用户监控 EN2 引脚 |
| TP3 | EN3 | 连接到 EN3 引脚 | 允许用户监控 EN3 引脚 |
| TP4 | EN4 | 连接到 EN4 引脚 | 允许用户监控 EN4 引脚 |
| TP6 | ACT | 连接到 ACT 引脚 | 允许用户设置 ACT 输入 |
| TP7 | EN5 | 连接到 EN5 引脚 | 允许用户监控 EN5 输出 |
| TP8 | EN6 | 连接到 EN6 引脚 | 允许用户监控 EN6 输出 |
| TP9 | NIRQ | 连接到 NIRQ 引脚 | 允许用户监控 NIRQ 输出 |
| TP10 | EN7 | 连接到 EN7 引脚 | 允许用户监控 EN7 输出 |
| TP11 | EN8 | 连接到 EN8 引脚 | 允许用户监控 EN8 输出 |
| TP12 | NRST | 连接到 NRST 引脚 | 允许用户监控 NRST 输出 |
| TP13 | EN9 | 连接到 EN9 引脚 | 允许用户监控 EN9 输出 |
| TP14 | EN10/NEM_PD | 连接到 EN10 引脚和紧急关断引脚 | 允许用户监控 EN10 输出 |
| TP15 | SLEEP | 连接到 SLEEP 引脚 | 允许用户设置 SLEEP 输入 |
| TP16 | EN11/NRST_IN | 连接到 EN11 引脚和 Reset In | 允许用户监控 EN11 输出 |
| TP18 | EN12/NPWR_BTN | 连接到 EN12 引脚和电源按钮 | 允许用户监控 EN12 输出 |
| TP21 | GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |
| TP22 | CLK32K | 连接到 CLK32K 引脚 | 允许用户监控 CLK32K 输出 |
| TP23 | VENx | 连接到外部电压 | 允许用户连接到外部电压,以上拉使能引脚 |
| TP26 | GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |
| TP27 | GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |
| TP28 | GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |