ZHCSH81B December 2017 – February 2025 PGA302
PRODUCTION DATA
I2C 是一种同步串行通信标准,需要以下两个引脚进行通信:
I2C 在控制器/目标型通信总线中进行通信,其中一个器件(即控制器)可以发起数据传输。该器件始终在 I2C 通信中作为目标器件运行,而与之通信的外部器件用作控制器节点。控制器器件负责通过 SDA 线路发起通信,并在 SCL 线路上提供时钟信号。当 I2C SDA 线路被拉低时,表示逻辑 0;当 I2C SDA 线路被拉高时,表示逻辑 1。为了使 I2C 接口能够访问除测试寄存器空间以外的存储器位置,必须将 Micro/接口控制测试寄存器 (MICRO_IF_SEL_T) 中的 IF_SEL 位设置为逻辑 1。