ZHCAFZ3 November 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1
小型 DC/DC 偏置电源(如具有小元件占位面积和高功率密度的 IIB 模块)在众多应用中的需求日益增长。采用高频功率转换、具有卓越隔离技术的 IC 级变压器是实现更小 IC 封装尺寸和更高功率密度的主要推动技术。UCC33xx0-Q1 系列器件正是这一趋势的体现,其采用超小 4x5x1 封装,开关频率达 64MHz。
为实现能量从初级侧到次级侧的传输,UCC33xx0-Q1 会根据负载条件采用 100-500kHz 范围内的突发频率。突发频率可理解为一些低频率区间,在这些区间内器件仍以 64MHz 的高频率进行开关操作。
正确设置 CE 和 RE 对于将发射水平保持在限值以下至关重要。必须通过紧密耦合的连接将 LISN 连接到 DUT。由于开关频率 64MHz 靠近 CISPR25 CE 和 RE 的 VHF 频带,为了抑制该频率下的辐射,我们设计了一个使用 2xDM 电感器的 HF π 型滤波器。使用对数周期天线 (LPA) 时,基频 64MHz 的 HF 谐波存在于 30-200MHz RE 中。在这里,选择了两个铁氧体磁珠 (FB) 来抑制这些频率。最后,使用 PCB 法拉第屏蔽层的正确布局、排除区域 (KOZ)、DM 电感器和 FB 下方的铜切口,以及接地平面的正确分布有助于将开关频率及其谐波保持在限值以下。
CISPR25 5 类是汽车应用领域非常严格的 EMI 标准。