ZHCAFW7 October   2025 OPA323

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2可重复使用的原理图
  6. 3创建一个工程
    1. 3.1 工程层次结构
  7. 4原理图,用来提高可读性
    1. 4.1 放置无源元件
    2. 4.2 参数
    3. 4.3 放置电源
    4. 4.4 接线
    5. 4.5 对用户体验进行管理
  8. 5仿真配置文件设置
    1. 5.1 帮助收敛
      1. 5.1.1 应用建模
    2. 5.2 强大的后处理
  9. 6总结
  10. 7参考资料

参数

如果某个变量用于很多位置,则可以在原理图中将该变量作为参数来实现。通过 PSpice® 器件搜索(内置库)(可通过 Place > PSpice Component… > Search… 访问),搜索 PARAM 并双击以放置在原理图上。

 变量的“PARAM”图 4-5 变量的“PARAM”

按“ESC”可停止多个放置。图 4-6 显示了放置在原理图上的 PARAM 元件。

 原理图上的 PARAM 元件图 4-6 原理图上的 PARAM 元件

放置后,双击 PARAMETERS 元件以在另一个选项卡中打开属性编辑器。(可选)要以垂直方式显示属性(如图 4-7 中所示),请选择 Pivot。

 PARAM 的属性编辑器图 4-7 PARAM 的属性编辑器

选择 New Property… 并为参数选择名称和默认值,如图 4-8 中所示。选中 Display [On/Off] 复选框以在原理图中显示新参数。选择 Apply 以继续添加多个参数。或者,选择 OK 只添加一个参数。

 将新属性添加到 PARAM图 4-8 将新属性添加到 PARAM

选择 Display [ON/OFF],允许用户选择显示设置。将 Display Format 选择为 Name and Value。在投影仪上显示时,默认的字体和大小 Arial 7 很小。对于自动化工程,如果使用较大的字体实现,则在原理图中很容易找到常用参数。在图 4-9 所示的示例中,选择了字体大小 12。

 参数的显示及大小图 4-9 参数的显示及大小

如前所述,如果添加多个参数,请选择 Apply 并根据需要创建任意数量的新参数。图 4-10 显示了添加的不同参数以及每个参数的默认值。

 多个参数图 4-10 多个参数

在原理图中声明参数后,用户可以通过在元件值 中的名称周围放置花括号来调用 该参数。在图 4-11 中,R1 的值从 1kΩ 更改为对应于参数 RISO 的变量值。

 添加参数作为器件值图 4-11 添加参数作为器件值

如果电路中的元件有常用名称,请更改器件参考 以反映该名称。

 重命名器件参考图 4-12 重命名器件参考

添加了一个探测器以用于要在输出模拟器窗口中调用 的参数。要向参数添加探头,必须通过 Place > Text 或键盘快捷方式 T、@PSpice: .probe P(参数名称),在原理图中添加以下文本。此实现的用例是在后处理公式中需要参数时,详见节 5.2。在图 4-13 中,计算中使用的参数是 CLOAD,可以根据需要对多个参数重复此过程。字体大小增加至 12。

 输出仿真窗口中所用的参数图 4-13 输出仿真窗口中所用的参数