ZHCAFV5A October 2025 – June 2026 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1
OBC 必须满足许多绝缘监测要求,以便在 V2L 和 V2H 运行期间保持安全。针对这些需求的最新法规是 GB/T 18487.4‑2025,电动汽车传导式充电和放电系统 – 第 4 部分:电动汽车的放电要求。该标准于 2025 年 4 月 25 日发布,定于 2025 年 11 月 1 日实施。该标准扩展了与安全相关的绝缘监测规则,以前仅限于充电 (GB/T 18487.1/2),现在涵盖车辆至负载 (V2L)、车辆至家庭 (V2H) 和车辆至电网 (V2X) 放电操作。以下列表简要介绍了 OBC 系统的绝缘监测要求:
除了上述要求外,还有交流侧 IMD 中未明确提及的直流侧 IMD 要求,以及取决于全球不同地区的 OEM 的要求。
与其他安全设备交互:与交流侧的 RCD 电路交互,或与电池管理系统 (BMS) 或充电器中的 IMD 电路交互。