ZHCAFG1A June 2025 – August 2025 BQ76972 , BQ76972-Q1
分流器通过滤波网络直接连接到 BQ76972 的 SRP 和 SRN 引脚。但 BQ76972 无法区分电流检测电路的开路和短路事件。出于功能安全考虑,需要一个简单的外部电路来诊断这些异常事件以及 BQ76972 电流检测功能的工作条件,如 图 4-1 所示。
在 BQ76972 的 SRN/SRP 引脚与微控制器 GPIO 或 DAC 之间添加串联电阻 R3 和 R4。R3 和 R4 在滤波器电阻 R1 和 R2 与接地端之间形成一个电阻分压器。在正常运行时,MCU 引脚处于高阻抗状态,具有极小的泄漏电流,因此正常电流检测精度不受影响。在诊断操作时,MCU 可以将引脚驱动为高电平,然后在 SRP 和 SRN 之间产生分压,因此通过读取 BQ76972 电流测量值,MCU 可以区分 SRP/SRN 引脚是否短路或连接至 VSS。此外,该方法可用于诊断 BQ76972 的 SCD、OCC 和 OCD 功能。通过调整串联电阻的大小,以触发电流相关保护警报或故障。
由于电流测量采用差分方式,MCU 引脚泄漏电流影响可以忽略。若仅添加 R3 或 R4,MCU 引脚的泄漏电流需足够低,以免影响电流检测精度。库仑计数器的分辨率为 7.6uV,因此建议泄漏电流低于 70nA,以确保 R1 或 R2 上的压降不会引起 LSB 误差。