以下是五个橡皮图章答案,可以让您了解为何需要此类输入网络:
- 之所以使用 3-6db 输入网络,是因为在任何通用评估平台 (EVM) 上,对于任何 ADC 制造商,应用组都必须设计一个 EVM 以尝试覆盖 ADC 能够覆盖的整个模拟带宽 (BW) 范围。此外,有各种各样应用范围大不相同的客户和终端用户,因此这种输入网络方法足够通用,能够处理客户在 ADC 模拟输入中所能应用的 95% 的模拟信号。如果需要,客户可以在稍后降低 BW、进行更改或修改输入网络,以便根据其特定的终端应用进行设计。
- 要求 ADC 具有最宽 BW 范围的应用需要 3-6dB 输入网络。一些客户和应用需要 ADC 的完整 BW 功能。电阻网络提供了一个满足平衡-非平衡变压器和 ADC 阻抗要求的良好通用网络。请参阅 图 2-1。
- 通常,带宽更宽的平衡-非平衡变压器需要 3-6db 输入网络。这种类型的网络在很宽的频率范围内提供硬 阻抗。请记住,平衡-非平衡变压器通过 VNA 表征,这是在任何频率范围内都经过校准的 50Ω 环境。在测量平衡-非平衡变压器时,VNA 提供一个参考平面,该平面大致位于平衡-非平衡变压器每个主要输入或次级输出的点上。因此,如果以这种方式对平衡-非平衡变压器进行表征,平衡-非平衡变压器自然会希望看到 接近输入或输出的表征阻抗,从而解决平衡-非平衡变压器的自然表征频率能力问题。继续操作,移除差分两侧的三个电阻器,让我们查看一下差异。
- 图 2-2 显示了使用直通连接替换衰减网络时会发生的确切情况。如果我们只在平衡-非平衡变压器输出和 ADC 模拟输入之间使用两个直通互连,看看在没有损耗或匹配衰减焊盘的情况下 BW 如何大幅下降。
- 需要 3-6db 输入网络是因为 ADC 的输入阻抗并不精确,即使数据表说这是 100Ω 差分,但遗憾的是实际并非如此。请参阅 图 2-3,下面是 ADC12DJ5200RF 模拟输入的 SDD11 s 参数史密斯圆图的测量示例。这是否看起来像是所有频率上的 100Ω 差分?我同意,这不是。最近似乎越来越多的设计人员将数据表阻抗规格视为确切(和固定)值,而实际上,这些值仅在特定条件下用作参考。因此请注意这一点,并在 PCB 上的任何输入或输出或其附近放置一个真实的端接电阻器,以在宽射频频率范围内解决更好的阻抗匹配问题。我是否提到对于任何或所有指定的电阻终端,大多数 IC 工艺节点都有大约 ±20% 的变化?
- 需要 3-6db 输入网络的最后一个原因是,随着频率带宽的增加,我们现在是 10GHz,下周将达到 20GHz,依此类推。这推动了对宽带匹配的需求,如上几点所示。但是,放置一个硬阻抗有损耗的衰减焊盘也有助于解决平衡-非平衡变压器输出和 ADC 输入所需的任何阻抗不匹配问题。如您所知,阻抗的任何不匹配都会开始产生驻波,进而导致通带或相关频带中出现纹波。通过将有损耗的衰减焊盘放置在平衡-非平衡变压器输出和 ADC 输入之间,有助于解决这一不匹配问题,并最终快速消除 这些驻波而不中断交流性能,例如 SFDR 或无伪波动态范围。请注意在 图 2-4 中,每当实施 3-6db 衰减焊盘时,纹波和反射如何在 1GHz 以上快速消失。