以下部分介绍了 DS320PR410 GUI 中 Configuration Page 的功能以及用于对 DS320PR410 进行编程的 GUI 配置。该页面用于设置 GUI,以通过 SMBus/I2C 实现正确的器件通信。
- 启动 SigCon Architect EVM GUI v3 应用程序。
- 点击 GUI 左侧 DS320PR410 配置文件下面的 Configuration 选项卡,如图 2-1 所示。
- 点击 Auto Detect 按钮可检测连接的器件的 SMBus/I2C 地址,如图 2-2 所示。根据需要,选择 Edit Device Address 按钮以手动编辑分配的下游和上游器件地址。
- 在 Interface 下拉菜单下选择正确的接口适配器(USB2ANY 或 Aardvark)。选择正确的接口适配器后,点击 Apply 以连接至所选的 DS320PR410 器件。如图 2-3 所示,如果选择了正确的接口适配器并正确配置了 SMBus 地址,则 GUI 左下角的状态指示器会显示绿色 LED 和文本 Connected。成功连接后,DS320PR410 配置文件下的其他选项卡变为可供选择。点击 GUI 左侧所需的选项卡以开始对器件(一个或多个)进行编程。
- 默认情况下,GUI 被配置为与包含 8 个 DS320PR410 器件(4 个下行、4 个上行)的 DS320PR410-RSC-EVM 评估模块进行通信。但是,DS320PR410 GUI 还能够支持 1 至 16 个 DS320PR410 器件,方法是使用 EVM Model 下拉菜单选择 DS320PR410EVM-CUSTOM 模型,如图 2-4 所示。使用 Edit Device Address 按钮,可以选择要执行 GUI 配置的下游和上游 DS320PR410 器件数量,如图 2-5 所示。选择所需的器件数量和 SMBus 地址后,按 OK 按钮。然后,点击 Apply 将编辑后的配置应用到 GUI。
注: 下游和上游器件地址按照数字序列递增顺序 分配,可以手动编辑以反映系统中转接驱动器的方向。
可以选择在 Demo Mode 下探索常规 GUI 功能,可以使用 GUI 右上角的复选框来选择该选项。在 Demo Mode 下,GUI 不会尝试通过接口适配器与任何器件进行通信。图 2-6 展示了 Demo Mode 下的 DS320PR410 GUI 示例,其中右下角的状态指示器显示红色 LED 和文本 Demo Mode。要在 Demo Mode 下访问 GUI 的所有页面,请点击 Apply 按钮。