为尽可能降低 TAC5x1x 器件的功耗,请确保未使用的模块均已禁用,使用应用所需的最低采样率、位时钟和控制器时钟,并采用尽可能低的 AVDD 和 IOVDD 电源电压工作。以下列表总结了最低功耗运行的设置和寄存器:
- 采用尽可能低的电源电压工作。AVDD 和 IOVDD 独立支持 1.8V 或 3.3V 电源(AVDD 和 IOVDD 可以具有不同的电源电压)。
- 未使用的模拟输入,连接到模拟地。
- 未使用的数字输入,连接到数字地。
- 未使用的输出,保持未连接状态。
- 通过 CH_EN 寄存器禁用未使用的 DAC、ADC 和 PDM 通道。
- 通过 PWR_CFG 寄存器禁用 MICBIAS 电源(如果未使用)。
- 采用尽可能低的采样率工作。
- 如果系统提供低抖动控制器时钟,则禁用 PLL(PLL 禁用 部分对这些设置进行了讨论,请参阅目录)。
- 禁用未使用的后处理块:
- 如果未使用双二阶滤波器,则分别通过 ADC 和 DAC 的 DSF_CFG0 和 DST_CFG1 寄存器禁用双二阶滤波器。
- 通过 DSP_CFGx 寄存器选择超低延迟滤波器而非线性相位抽取滤波器(如果应用允许)。
- 分别通过 PASI_CFG0 和 SASI_CFG0 对主要和辅助音频串行接口 (ASI) 使用应用允许的最小字长。