ZHCAEL1B October 2024 – October 2025 DS90UB971-Q1
ISO 10605 标准是评估汽车环境中系统级 ESD 性能时最常用的测试标准之一。该标准专门用于模拟 ESD 对车辆电气系统的影响并评估系统性能。在 FPD-Link 系统中,测试设置通常包括从 ECU 到摄像头模块的端到端视频链路,以及实时评估系统性能的方法,例如用于显示摄像头数据的实时屏幕。
ISO 10605 测试设置可以采用直接(到 DUT)或间接(到 DUT 附近的耦合平面)放电方法进行,具体通常由 OEM 要求定义。ESD 能量通过具有指定 RC 网络和尖端形状的 ESD 发生器枪释放到测试设置。测试中规定了两种不同的放电类型:空气放电和接触放电。在这两者中,接触放电通常对系统施加的耦合能量更大,因为在放电过程中通过空气电离散发的能量较少。下面的示例设置根据 ISO 10605 附录 F 进行配置,其中在 FPD 电缆下方使用了耦合板。
第二个图概述了 TI 内部用于评估摄像头模块性能的测试设置,其中包括一个处理器平台测试板、完整的摄像头模块以及通过 PC 监视器显示的实时视频。此设置用于收集节 5部分中的示例数据。请注意,解串器系统并不像典型 ECU 平台那样具有外壳。因此,解串器系统的接地和屏蔽比预期弱,导致平均性能有所下降。