ZHCAE94 July   2024 ISOTMP35

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 计算热响应时间
    2. 1.2 使用非隔离式温度传感器的当前设计
    3. 1.3 使用 ISOTMP35 隔离式温度传感器的建议设计
  5. 2实验设置
    1. 2.1 第 1 步:准备油浴
    2. 2.2 第 2 步:准备液态镓
    3. 2.3 第 3 步:浸没铜焊盘
    4. 2.4 第 4 步:为各种 PCB 配置做准备
    5. 2.5 第 5 步:测试每种 PCB 配置
    6. 2.6 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

计算热响应时间

温度响应时间定义为从初始温度到上升至最终温度的 63% 所需的时间。

可通过多种方法来确定温度响应时间。对于传统的温度传感器,通常有两种方法:使用搅拌液体(油)和空气法(静止或流动)。前者是将传感器从处于某温度(通常为 25°C)的油浴中迅速转移到另一个温度不同的油浴中,然后测定在搅拌油中的温度响应时间。后者通常是将传感器从自然环境中迅速放入一个特定温度的恒温室中,然后测量温度响应时间。如果将传感器直接放入恒温室,会因为恒温室内外存在温差而产生空气流动。为了实现空气静止,用户可以将传感器放入恒温室内的封闭箱中,这样空气就不会流动并保持静止。

但是,对于隔离式温度传感器,还使用方向响应时间。方向温度响应时间用于测试当一侧暴露于热源下,而另一侧不暴露于热源时传感器的响应方式。这再现了一个真实的用例场景,即,ISOTMP35 可以连接到高压焊盘或汇流条,并且该高压区域会产生热量。此测试提供了一种可重复的简单方法来评估在低压区域进行电气隔离时 NTC 的性能,还评估了 ISOTMP35 在直接连接到高压热源时的性能。

图 1-1 是一个测量 63% 上升时间的示例。

 63% 上升示例图 1-1 63% 上升示例

这个示例是一个通用衰减指数上升,63% 上升时间值为 1.26,最终值为 2。此曲线可通过方程式 1 得出。

方程式 1. y = 2 × ( 1 - e - t 3 )

63% 时间为 3s,并且由指数中的分母决定。在指数曲线上,这个时间被认为是 1tau。