ZHCAE94 July   2024 ISOTMP35

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 计算热响应时间
    2. 1.2 使用非隔离式温度传感器的当前设计
    3. 1.3 使用 ISOTMP35 隔离式温度传感器的建议设计
  5. 2实验设置
    1. 2.1 第 1 步:准备油浴
    2. 2.2 第 2 步:准备液态镓
    3. 2.3 第 3 步:浸没铜焊盘
    4. 2.4 第 4 步:为各种 PCB 配置做准备
    5. 2.5 第 5 步:测试每种 PCB 配置
    6. 2.6 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

与 NTC 设计相比,ISOTMP35 显著改善了温度响应时间。更快的响应时间加上更准确的最终温度,对客户有多项好处。由于 ISOTMP35 可以更接近正确的最终温度,因此使用 ISOTMP35 可提高安全性。这意味着,如果发生过热事件,使用 NTC 设计时读数过低,从而导致错过关键的温度事件。由于响应时间更短,系统暴露在过高温度下的时间要短得多,所以系统寿命可能会延长。此外,由于最终值更准确,因此工程师可以减少在热建模上花费的时间。当使用需要通过 FR4 传递热量的非隔离式 NTC 时,如果温度下降是不可接受的,则可能需要在软件中对该热传递进行建模和补偿。而当使用 ISOTMP35 与高压热源直接接触时,可以省去或显著缩短这个建模时间。