ZHCADP8A January 2024 – July 2024 TMUX7308F , TMUX7309F , TMUX7348F , TMUX7349F , TMUX7411F , TMUX7412F , TMUX7413F , TMUX7436F , TMUX7462F
为了帮助系统设计人员解决 EFT 突发和永久误接线导致的故障,我们概述了 PLC 通信设计中的重要注意事项。首先,通常使用 TVS 二极管(分立式二极管或类似 TVS3301 的平缓钳位二极管)保护 PLC 输入和输出。这些 TVS 二极管已经钳制了非常高的突发瞬变。虽然 TVS 二极管可承受 kV 范围内的突发,但电子元件却不能。
另一方面,PLC 系统的电子电路必须能够承受外部电压源的永久性 EFT 突发脉冲和永久性误接线。由于 TVS 二极管在过压条件下导通,因此它们无法处理永久性过压/欠压 (OV/TVS UV) 情况。对于可产生更高电流的模拟输出或电流输入,使用没有保护开关的 TVS 二极管带来了挑战。例如,虽然突发钳位 TVS 二极管会在 36V 的更高电压下触发,但向输出端施加永久的 24V 直流电可能会损坏 PLC 系统电子元件。系统设计人员可以放置一个能够钳位在 15V 左右的钳位二极管,从而保护 ±15V 供电的输出。如果发生 24V 接线错误,二极管将永久导通并分流电源可以提供的所有电流。这会导致二极管消耗大量能量,并最终损坏。引入保护开关可解决这个问题,因为会阻止永久的直流误接线电压。
TVS 二极管也不得用其漏电流影响模拟信号。这意味着所选的钳位电压必须对信号透明,不在开关的 OVP 保护额定值范围内导通,但要钳位在该电平以上以防止突发。这样就需要一个保护开关,该开关可以处理永久 EFT 突发脉冲,并可以阻断 TVS 二极管之后的永久直流过压/欠压条件。
最后,为了帮助在 EFT 突发期间保持信号完整性,设计人员必须选择具有适当故障恢复时间的保护开关。如果信号链路线上保护开关的故障恢复时间 (trecover) 超过突发数据包内两个脉冲之间的关断时间 (toff),则系统将无法通过标准 B,这意味着链路放电和信号丢失(图 2-1)。对于 EFT 突发测试,突发数据包内两个脉冲的间隔时间是 10us 或 200us,具体取决于所选的重复时间。
图 2-1 突发测试期间链路放电且恢复时间过长要解决该问题,请使用恢复时间足够快的 TI 故障保护多路复用器,以便链路在 EFT 脉冲之间重新充电。在由 ±15V 电源供电时,TI 故障保护多路复用器的故障恢复时间介于 1.1us 至 1.6us 之间(图 2-2)。
图 2-2 突发测试期间链路重新充电,满足 EFT 突发测试标准 B要查看预期结果,我们还可以查看 Tina-TI 模型(图 2-3)。此模型代表了一个 PLC 通信系统,其中 OPA990 产生 10V 信号,通过输出保护器开关发送,然后最终通过接收器(也称为模拟输出模块)。此外,脉冲群发生器会将 0V 至 20V、100kHz 标准 EFT 脉冲发送到信号线上,模拟一个钳位脉冲。输出保护器的故障恢复时间为 2us。
图 2-3 Tina-TI 模型
图 2-4 Tina-TI 模型结果V_Link 显示信号顶部的突发脉冲。V_TX 是放大器的输出,V_RX 是模拟输出模块。通过查看图 2-4,我们可以预期故障保护开关能够在 EFT 脉冲之间重新连接信号线,输出端上的失调电压误差为 100mV。在使用标准 EFT 脉冲测试 TI 的故障保护器件时,我们预计 10V 信号线链路上会出现小于 100mV 的小电压误差。