本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
本应用手册介绍为 i.MX 8M Plus 处理器和主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功能。本文档中所述的供电网络 (PDN) 可用于指导如何将 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到工业应用来为 NXP™ i.MX 8M 处理器供电。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。如有任何问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。
NXP™is a TM ofNXP B.V.
ARM®is a reg TM ofArm Limited.
Other TMs
本应用手册为 i.MX 8M Plus 处理器,以及系统中的存储器和外部外设提供了参考电源设计。为此类处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求,以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。TPS65219 是德州仪器 (TI) 开发的成本和空间优化设计。该电源管理 IC (PMIC) 具有灵活的模拟和数字资源,经配置可为具有不同电源要求的处理器和 SoC 供电。出厂时编程的可订购器件型号 (OPN) 附带默认的非易失性存储器 (NVM) 设置,以支持特定的用例。TPS65219 PMIC 还具有用户可编程版本,此版本默认情况下禁用所有电源轨,允许客户针对特定输出电压、序列等对自定义 NVM 设置进行编程。在需要时,可以将 TPS65219 PMIC 与其他 PMIC 结合使用,实现多 PMIC 设计,也可以与外部分立式 IC 结合使用。可以将 TPS65219 GPIO 配置为控制电源设计中外部 IC 的启用/禁用。
i.MX 8M Plus™ 处理器需要能够为以下主域供电的电源设计:VDD_ARM(用于四核 A53)、VDD_SOC(用于 SoC 逻辑、DRAM 控制器、GPU 和 VPU 控制器)、NVCC_3V3(用于 3.3V IO)、NVCC_1V8(用于 1.8V IO)、NVCC_DRAM (DRAM IO)、VDDA(1.8V 模拟)和 NVCC_SNVS(SNVS/RTC IO 为 1.8V)。根据应用要求,可能需要额外的电源,例如 NVCC_SD2(SDHC2 接口电源)。本应用手册介绍了使用 TPS65219+LP8733 PMIC 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电的多 PMIC 设计。对于 LPDDR4,将 TPS65219 与分立式降压稳压器结合使用。
本节详细介绍如何将 TPS652190C 和 LP87334F 电源连接到处理器电压域和外围设备。除 VDD_SOC 之外的所有 i.MX 8M Plus 电源域均由主 PMIC (TPS65219) 供电。如果需要,可以用外部 0.85V 降压稳压器替换辅助 PMIC (LP8733)。uSD 卡和以太网 PHY 等一些外部外设是可选的,最终产品可能不需要这些外设。例如,这些外围设备包含在 PDN 中。参考 PDN 具有 3.3V 输入电源,并使用外部 3.3V 电源开关将 3.3V 前置稳压器连接到处理器 3.3V IO 电压域。除配置为负载开关或旁路的 PMIC 电源轨外,所有 PMIC 电源轨均可由 5V 或 3.3V 供电。
本节介绍为 i.MX 8M Plus、LPDDR4 和外设供电的 TPS652190C 和 LP87334F。
本节展示了一个示例,说明 TPS6521905 PMIC 和 0.85V 分立电源开关如何为 i.MX 8M Plus、DDR4 和外设供电。TPS6521905 是一款用户可编程的 PMIC,默认情况下禁用所有电源轨,并且可以进行自定义以满足不同的用例要求。
本节介绍 TPS652190C 和 LP87334F 数字引脚的配置。
引脚名称 | 功能 | 极性/运行 | |
---|---|---|---|
输入 | VSEL_SD | 设置 LDO1 输出电压 |
低电平:LDO1 = 3.3V(要求 PVIN_LDO1=3.3V) 高电平:LDO1 = 1.8V |
MODE/STBY | 开关模式选择 |
低电平:降压稳压器在自动 PFM 模式下运行 高电平:降压稳压器在强制 PWM 模式下运行 |
|
MODE/RESET | COLD 复位 |
高电平:正常运行 下降沿:COLD 复位 |
|
EN/PB/VSENSE | PMIC 使能 |
低电平:PMIC 关闭(初始化状态) 高电平:PMIC ON |
|
输出 (开漏) |
nRSTOUT |
复位输出 (开漏) |
在 PMIC 加电序列结束时变为高电平。可用于驱动 POR_B |
nINT | 复位输出 |
高电平:正常运行 低电平:检测到中断故障 |
|
GPIO | 启用辅助 PMIC (LP87334F) | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
GPO1 | 通用输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
GPO2 | 启用外部 3.3V 电源开关 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
I2C | SCL | I2C 时钟 | 不适用 |
SDA | I2C 数据 | 不适用 |
引脚名称 | 功能 | 极性/运行 | |
---|---|---|---|
输入 | EN | PMIC 使能引脚 |
低电平:PMIC 关闭 高电平:PMIC ON |
输出 (开漏) |
PGOOD | 配置为连续模式 | 请参阅 LP8733 数据表中的“7.3.8.1.2 PGOOD 引脚连续模式”部分 |
GPO | 通用数字输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
nINT | 中断输出 |
高电平:正常运行 低电平:检测到中断故障 |
|
CLKIN/GPO2 | 通用数字输出 | 默认情况下启用,是 PMIC 序列的一部分。请参阅上电/断电时序图。 | |
I2C | SCL | I2C 时钟 | 不适用 |
SDA | I2C 数据 | 不适用 |
本节显示上电序列。主 TPS65219 PMIC 使用 GPIO 来启用辅助 PMIC 和外部分立元件。
本节显示了可由软件 (I2C_OFF_REQ) 或硬件(通过将 EN 引脚拉低)触发的断电序列。
i.MX 8M Plus 支持多种低功耗模式,但并非所有模式都会影响 PMIC 电源。这意味着,某些低功耗模式需要所有 PMIC 电源轨都保持开启或关闭状态。例如,在运行模式和空闲模式下,所有 PMIC 电源轨都可以保持开启状态。在关闭模式下,所有 PMIC 电源轨都会被关闭。
但是,挂起模式和 SNVS 模式需要特定电源轨保持开启状态,同时保持其余 PMIC 电源轨关闭。这些低功耗模式是可选的,在某些应用中不使用。以下是一些关于在需要时支持低功耗模式的指南:
挂起模式
SNVS 模式
此模式也称为 RTC 模式,只有 SNVS 域保持打开状态以保持 RTC 和 SNVS 运行。
图 4-1 显示了两个 PMIC 解决方案具有最少所需元件的示例示意图。该原理图不包括提供 3.3V IO 的外部分立式器件。第二个 PMIC (LP8733) 是可选的,在使用 LPDDR4 时可以替换为分立式降压稳压器。
TPS65219 PMIC 中的降压转换器所需的输出电容是根据配置的开关模式和带宽定义的。TPS652190C NVM 配置为准固定频率和高带宽,需要至少 30uF 的局部输出电容。通常使用每个降压转换器的 47uF 输出电容。表 4-1 显示了每个配置设置的最小局部电容和最大总电容。
开关模式选择 | 带宽选择 | 规格参数 | 电容 | |
---|---|---|---|---|
寄存器字段: BUCK_FF_ENABLE |
寄存器字段: BUCK1_BW_SEL、BUCK2_BW_SEL、BUCK3_BW_SEL |
最小值 (局部电容) |
最大值 (局部 + 负载点) |
|
准固定频率 (自动 PFM 或强制 PWM) |
低带宽 | COUT | 10µF | 75µF |
高带宽 | COUT_HIGH_BW | 30µF | 220µF |
图 5-1 展示了提供的供应选项。如果所有可用的预配置可订购器件型号 (OPN) 均不满足应用要求,或需要对默认寄存器设置进行少量更改,则需要定制 NVM。如果是大批量采购,TI 可以使用定制 NVM 设置来创建新的可订购器件型号。如果是小批量采购,TI 客户可以使用表 5-1 中列出的资源在生产线中对 PMIC NVM 存储器进行编程或通过第三方编程服务进行编程。为了协助 PMIC 编程,TI 提供了一个具有定制 NVM 设置的配置文件,此文件可以轻松加载到 PMIC NVM 中。
资源 | 链接 |
---|---|
编程指南 | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南 |
图形用户界面(GUI) | TPS65219 图形用户界面 |
插槽式 EVM | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板 |
TPS6521905 产品页面 | 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC) |
本应用手册举例说明了如何配置 TPS65219 PMIC 资源,以满足 iMX 8M Plus 处理器和主要外设的电源/序列要求。如有任何 PMIC 问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司