ZHCADH3B December 2023 – October 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1345
与 STM8CubeMX 类似,SysConfig 是一个直观而全面的图形实用程序集合,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件,如图 2-3 所示。SysConfig 可帮助您直观地管理、发现和解决冲突,以便您有更多时间创建差异化应用程序。该工具输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可与 MSPM0 SDK 示例配合使用,或用于配置定制软件。SysConfig 集成在 CCS 中,但也可以与 Keil 和 IAR 一起使用。
可通过以下 URL 下载 SysConfig:SYSCONFIG IDE、配置、编译器或调试器 | 德州仪器 TI.com.cn。
SysConfig 可以在没有 IDE 的情况下运行。独立版本可用于生成代码和评估器件功能,但不能运行示例。
图 2-3 MSPM0 SysConfig以下是 SysConfig 和 STM8CubeMX 之间相同和不同的功能:
图 2-4 SysConfig 中的 GPIO 配置