ZHCADC7 November 2023
SysConfig 用于选择和命名软件 LCD 解决方案所需的 GPIO 引脚和计时器资源。提供的 Sysconfig 文件已经为工作解决方案提供了适当的命名。添加、删除或修改提供的引脚,以满足您的应用程序需求,同时遵守节 2中提供的建议。您还可以在 Sysconfig 中更改计时器时钟设置,从而更改 LCD 刷新率。如果需要达到特定的刷新率,请记住,节 3.2中所述的 LCD_Update_Clock 需要八个更新周期才能刷新整个 LCD 屏幕。这意味着您需要以八倍的刷新率为计时器中断提供服务。例如,如果想要 30Hz 的 LCD 刷新率,那么必须将计时器设置为以 240Hz 的速率中断器件才能满足该刷新率。
表 3-1 显示了需要修改以适合您的解决方案的代码定义和映射。这包括定制您选择的引脚和字符到 LCD 的映射,如 节 1.2中所述。这些定义位于每个工程的 principle .c 文件的开头。
| 类型 | 名称 | 详细信息 |
|---|---|---|
| #define | COM_LINE_TOTAL | 使用的 COM 线数 - 默认 4 |
| #define | SEGMENT_LINE_TOTAL | 使用的线段数 |
| #define | SEGMENT_LINE_LOWER_PORT_MASK | 下部端口 A 中段所用引脚的端口掩码 |
| #define | SEGMENT_LINE_UPPER_PORT_MASK | 上部端口 B 中段使用的引脚的端口掩码 |
| #define | SEGMENT_LINE_PORT_SPLIT | 分配了上部端口引脚的第一个段。对应于 gSegmentOffsetMap 中分配的第一个上部端口 |
| uint8_t array | gNumberMap[] | 将不同字符映射到 LCD 映射图的数组。 |
| uint8_t array | gSegmentOffsetMap[] | 跨端口的不同段的映射。 SEGMENT_LINE_LOWER_PORT_MASK 必须将这些段映射到端口。所有端口 A 段(下)都必须列在端口 B 段(上)之前。 |