ZHCAD64A September 2023 – January 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810
在现实的 PCIe 通道介质中,必须补偿不同的插入损耗。为了补偿不同的前置通道(转接驱动器之前)插入损耗,必须通过转接驱动器施加更高的 EQ 增强,以补偿增加的插入损耗。图 3-6 直观地呈现了使用眼图扫描功能时一些转接驱动器的 EQ 增强设置,特别是 EQ Boost 1,并展示了一个曲线图。
图 3-6 不同 EQ Boost 1 设置的眼图扫描结果随着 EQ Boost 1 增加,眼图扫描图的形状会发生多种变化。在图 3-6 中,我们可以观察到在 EQ Boost 1 值较小(例如,EQ Boost 1 = 0)时,眼图扫描图的命中计数平坦 区域相对较小,并且没有命中计数峰值。但是,随着 EQ Boost 1 增加,眼图扫描图开始显示两个不同的命中计数峰值,并且它们之间具有不同的平坦 区域。这些命中计数峰值 之间的区域指示了一些垂直眼图张开度。虽然选择最佳 EQ 增强设置可能具有挑战性,但在许多应用中,最佳 EQ 增强设置会在转接驱动器的发送器处显示轻微的欠均衡。也就是说,当命中计数峰值 定义较少但高于最小峰值时,便会选择表现良好的 EQ 增强设置范围。