ZHCABV9A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
电量监测计会根据处于 relaxed 状态时开路电压 (OCV) 读数更新化学放电深度 (DOD0) 的信息。通过使用存储为保留数据闪存参数的预定义表 DOD (OCV,T) 将 DOD 与 OCV 相关联来找到 DOD。该表针对特定化学物质,例如 LiCoO2/碳、LiMn2O4/碳等,可以通过发送 ChemID( ) 命令 0x0008 读取化学物质 ID,然后读取 ChemID() 来识别。可以使用特定的固件文件 (*.senc) 为特定的化学物质设置电量监测计,该文件可以从 power.ti.com 上的 bq2750x 生产文件夹下载。也可以使用 bqEASY 向导将化学成分编程到 bq2750x 中。
图 2-1 算法运行模式随 DataRAM.Average Current( ) 的变化而变化的示例图 2-2 显示了弛豫模式期间参数更新的时序。经过 30 分钟的弛豫期后,检查 dV/dt <4 μV/s 条件。一旦符合条件,将读取 OCV 读数。之后,继续每 100 秒读取一次 OCV 读数。使用线性插值 DOD = f(OCV,T),基于每个测量的 OCV 读数计算 DOD。每次 DOD0 更新时,都会将集成 PassedCharge 设置为零。
图 2-2 弛豫模式期间 DOD0 和 Qmax 更新的时序如果 OCV 读数期间的电流为非零,则进行 IR 校正。DOD 的第一次迭代可从未校正的 OCV 读数中找到;然后从 R(DOD) 表中找到电阻值,并用于将 OCV 值校正为 OCV`=OCV-I*R。然后,从 OCV` 中找到校正后的 DOD。如果弛豫模式期间的电流低于 C/20 速率,则此方法可实现超高准确性。这就是为什么建议 DF.Quit Current 不超过 C/20 的原因。
如果在退出弛豫状态之前未测量 DOD0,则使用先前的 DOD0 以及自上次 DOD 读数以来集成的 PassedCharge。
在充电和放电模式期间,由于 DOD = DOD0 + PassedCharge/Qmax,因此,每秒重新计算一次 present DOD。DOD 用于确定何时需要进行电阻更新,以及剩余容量(和 FCC)计算的起点。剩余电量计算在放电开始后、每次电阻更新时,以及进入弛豫模式后立即进行