ZHCABQ2A January   2022  – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 10BASE-T1L (IEEE 802.3cg) PoDL 概述
    2. 1.2 PoDL PSE 类型和功率等级
  4. 2术语
  5. 3PD 设计
    1. 3.1 PD 设计概述
    2. 3.2 耦合和去耦网络 (CDN)
    3. 3.3 VID 电路
    4. 3.4 SCCP 通信
    5. 3.5 保护特性
    6. 3.6 电源和可扩展性
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

SCCP 通信

串行通信分级协议 (SCCP) 是 IEEE 802.3bu 标准(并在 IEEE 802.3cg 中修订)指定的双向单线串行通信协议,用于在 PSE 向链路供电之前协商 PSE 和 PD 之间的电能传输要求。SCCP 是电流吸入和线或。在 SCCP 期间,PSE 充当控制器,控制 PD 目标器件。PSE 上的 VID 电流源用作上拉电阻,而 SCCP 线路通过使用分立式 MOSFET 将其拉低来驱动。如果在 PD 和 PSE 上正确实现检测,则 SCCP 的实现是可选的。当在系统中跳过分级时,这可以称为快速启动模式。

有关时序定义,请参阅 IEEE 802.3bu 和 802.3cg 标准。本文档总结了如何在 PD 上实现合规的 SCCP 通信。SCCP 通信从来自 PSE 的复位脉冲开始,随后是来自 PD 的存在脉冲。在 SCCP 中,每个事务都从 PSE 的下降沿开始,它可以根据低逻辑时间读取“1”或“0”——即所谓的“写 1 时隙”和“写 0 时隙”。对于读取,PD 在特定时间后将线路拉低。只有当 PSE 发出读时隙时,PD 才能向 PSE 传输数据。当控制器启动读取时隙时,PD 通过将线路保持为高电平或将其驱动为低电平来发送“1”或“0”。

由于协议的简单性和相对较慢的 333bps 速度,较简单的 SCCP 实现之一是仅使用微控制器上的 GPIO 引脚和钳位二极管来限制线路为高电平时引脚上的电压(一旦 PSE 向链路供电则为 24V)。

图 3-5 显示了 PD SCCP 系统方框图。


GUID-20210908-SS0I-B6FD-6KFJ-6X8T3SNZX7NB-low.gif

图 3-5 PD SCCP 系统方框图

但是,可以通过在数据输入引脚 (U3 TLV7031) 上添加一个比较器作为缓冲器或驱动器来改进这种方法。这可确保电压上升和下降时间在规格范围内,并且进入 GPIO 引脚的电压不会超过电源电压。

图 3-6 说明了 PD 简化的最终 SCCP 电路。


GUID-20210908-SS0I-7RDG-LS9B-G9MSSBFTX9FN-low.gif

图 3-6 PD 简化的最终 SCCP 电路

需要注意的是,在复位脉冲期间,SCCP 线路被拉低长达 11ms。该线路为 LDO 供电,而后者又为 PD 中的微控制器提供 3.3V 电压。因此,LDO 的输出电容器中必须存储足够的能量,以便在复位脉冲期间为 MCU 供电。经发现 PD 板上的 10µF 电容器是可靠的。

在复位脉冲和所有通信期间,电流将从输出电容器流入 LDO 的输出引脚,这也是一个问题。为了防止这种情况,可以使用在输出端具有反向电流阻断功能的 LDO。此 PD 设计利用具有反向电流保护功能的 TPS798-Q1 汽车类 50mA LDO。当使用没有反向电流保护功能的 LDO 时,可以使用理想二极管控制器(例如 LM66100)作为替代方案。

图 3-7 显示了 PD LDO 电路。


GUID-20210908-SS0I-LPJR-WXMS-BB1G8QZRBGJ5-low.gif

图 3-7 PD LDO 电路

图 3-8 和图 3-9 中的示波器屏幕截图显示了 PSE 端的启动波形。首先,PSE 为 PD 提供 3.3V 的预偏置电压,以便 PD 可以在其低功耗模式下运行。PSE 使用检测电流脉冲来测试链路并检测 4.05V 至 4.55V 范围内的有效电压特征。随后是由 PSE 启动的复位脉冲,在此期间 PD 微控制器必须保持正常工作,然后启动 SCCP 通信。


GUID-20210908-SS0I-7JHL-5VLW-CPX1T77FCVS8-low.png

图 3-8 PSE 启动行为

SCCP 通信如前所述进行,在此期间 PSE 和 PD 协商功率等级。在 SCCP 通信之后,PSE 向链路供电。


GUID-20210908-SS0I-JRXK-BGR5-71ZCHR39PJCF-low.png

图 3-9 PSE 以 SCCP 启动