ZHCABP4 May 2022 AM623 , AM625
硬件和软件协同设计对于电源和延迟优化至关重要。找出正确的硬件-软件边界,在定义过程中尽早识别硬件中的功能以及软件中的功能是关键。通过消除 USB 和 DDR 复位隔离和保留方案等创新型新功能所支持的配置设置的保存和恢复,简化低功耗模式进入和退出模式的软件序列。根据低功耗用例优化 IO 状态(上拉和下拉)以及保持 IO 的能力可增强系统稳健性和可靠性。
在开发阶段的早期,对几个不同的硬件/软件分区进行了评估,以确定满足整体系统用例和目标(成本、性能、功耗和延迟)的最佳实施方式。AM62x 处理器主要分为 4 个域,如图 3-1 所示。
应用领域,由高性能 CPU、硬件加速器和高速外设组成。该域进一步分为具有内部电源开关的各种子系统。根据系统用例,这些子系统可以使用内部电源域开关完全断电。例如:集群中未使用的 CPU 内核、硬件加速器(图形、显示)等。此外,在 DeepSleep 和仅 MCU 低功耗模式期间,应用域通过内部子系统电源门控进入最低功耗模式。
MCU 域,由实时 CPU 和外设组成。该域可以配置为完全独立于应用域运行:这是多个汽车、工业和电池供电应用中的关键区别特性。在 DeepSleep 模式下,MCU 域可通过内部电源开关进行断电。
唤醒域,包括电源管理 CPU 和系统组件,例如时钟、复位、电源和唤醒。该域负责器件启动、资源配置和管理以及低功耗管理。围绕该域建立硬件隔离,以确保应用程序域和 MCU 域之间的明确分离。通过仔细划分硬件和软件功能之间的职责,Sitara MPU 器件实现了更简单和强大的低功耗模式进入和退出序列。此外,为了改善低功耗模式进入/退出延迟,Sitara MPU 器件开发了创新型新功能,例如 USB 和 DDR 复位隔离和保留方案,以避免需要外设配置保存和恢复的复杂软件序列。