KOKT146 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2돌입 전류와 재유입 전류 비교
  4. 3제안된 재유입 전류 제어 방법
  5. 4테스트 결과
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

제안된 재유입 전류 제어 방법

그림 3에는 제안된 저비용 재유입 전류 제어 방법이 나와 있습니다. 그림 1과(와) 비교 시 두 가지 차이점이 있습니다. 첫째, RT가 AC 측에서 DC 측으로 이동했습니다. 둘째, Q5라는 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)가 기존의 기계식 릴레이를 대체했습니다. 솔리드 스테이트 릴레이를 선택하는 이유는 릴레이를 빠르게 온/오프해야 하는데 이 목적을 달성하기에 기계식 릴레이가 너무 느리기 때문입니다. 또한 MOSFET은 AC 전압을 끌 수 없기 때문에 DC 측에 배치됩니다. 돌입 전류 제한은 기존 방법과 동일하게 작동합니다. 입력 전압이 처음 PSU에 적용되면 RT는 돌입 전류를 제한합니다. 돌입 전류가 통과하면 Q5가 켜지고 RT는 우회됩니다.

 제안된 재유입 전류 제한 하드웨어 구조.그림 3 제안된 재유입 전류 제한 하드웨어 구조.

그림 4에는 제안된 재유입 전류 제어 방법이 나와 있습니다. VAC는 PFC 입력 전압이고, VOUT은 PFC 출력 전압이며, IAC는 입력 전류입니다. Q1 및 Q2는 각 AC 하프 사이클에서 PFC 부스트 스위치 또는 동기 스위치로 작동하는 고주파 스위치입니다. AC 라인은 10ms 동안 강하한 후 PFC가 전부하에서 작동하는 동안 피크로 회복됩니다. 이는 AC 전압 강화 상황과 관련된 최악의 사례입니다.

 제안된 AC 강하 및 재유입 전류 제한 제어 알고리즘.그림 4 제안된 AC 강하 및 재유입 전류 제한 제어 알고리즘.

이것은 제안된 재유입 전류 제어 방법입니다.

  • t0에서: AC 전압 강하가 감지되면 Q1 및 Q2가 꺼집니다. 또한 전압 루프와 전류 루프가 계속 실행되면 통합기가 누적되기 때문에 PFC 전압 및 전류 루프를 모두 꺼야 합니다. AC 전압이 회복되고 PFC가 켜지면 큰 PWM 듀티 사이클이 존재하게 되고, 전원 공급 장치에 손상을 줄 수 있는 큰 전류 스파이크가 발생합니다.
  • 전류 루프가 꺼지면 0으로 재설정하고 통합기 기록을 지워야 합니다. 통합기를 지우지 않으면 AC 전압이 회복되고 PFC가 켜질 때 PFC가 AC 전압 강하 전에 동일한 PWM 듀티 사이클로 켜지는데, 이는 적절한 듀티 사이클이 아닐 수 있습니다. 예를 들어, AC 전압 강하가 제로 크로싱에서 발생하는 경우 PWM 듀티 사이클은 거의 100%입니다. 전류 루프 통합기를 지우지 않고 AC 전압이 AC 피크에서 회복되면 AC 피크에서 거의 100% 듀티 사이클이 발생하고 전원 공급 장치에 손상을 줄 수 있는 큰 전류 스파이크가 생성됩니다. 전압 루프가 꺼지면 내부 값을 유지하도록 고정해야 합니다. 전압 루프 출력은 부하를 나타내며 전류 루프 레퍼런스 생성에 사용됩니다. 따라서 AC 강하 동안 부하가 변하지 않도록 값을 유지해야 합니다.
  • t1에서: AC 전압이 돌아옵니다. VAC가 VOUT보다 크기 때문에 생성된 재유입 전류가 벌크 커패시터를 충전합니다. Q1과 Q2는 여전히 꺼져 있습니다.
  • t2에서: 재유입 전류가 프로그래머블 임계값을 초과하고 릴레이 Q5 턴오프 이벤트를 트립합니다. 그런 다음, Q5가 꺼지면 재유입 전류가 RT에 의해 제한되고 그 규모가 빠르게 감소합니다. 릴레이 Q5는 매우 짧은 시간(예: 10µs) 동안만 꺼졌다가 다시 켜집니다. Q5가 켜지면 재유입 전류가 임계값을 초과할 때까지 다시 상승합니다. 이 프로세스는 재유입 전류가 한계를 다시 초과하지 않을 때까지 반복됩니다. 그림 5에는 이 프로세스의 순서도가 나와 있습니다.
  • t3에서: VAC가 VOUT보다 작습니다. 이제 PFC를 켤 시간입니다. 전압 루프 레퍼런스를 t3의 순시 V OUT 값과 동일하게 설정한 후 전압 루프를 켭니다. 그런 다음, 정상 설정값에 도달할 때까지 전압 루프 레퍼런스를 서서히 높입니다. 전류 루프의 경우, 먼저 듀티 사이클을 계산하고(D = (VOUT – VAC)/VOUT) 전류 루프가 켜져 있을 때 계산된 D에서 전류 루프 출력이 시작되도록 전류 루프에 주입합니다. 그러고 나서 전류 루프를 켭니다. 마지막으로, Q1 및 Q2를 켜서 PFC 정상 작동을 허용합니다.
 제안된 릴레이 온/오프 제어 알고리즘 순서도그림 5 제안된 릴레이 온/오프 제어 알고리즘 순서도

이 프로세스는 VOUT이 VAC를 초과할 때까지 반복됩니다.