ZHCSHE1I February 2002 – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1
PRODUCTION DATA.
如果所施加的差分输入接近比较器的输入失调电压,则基本比较器配置可能会振荡或产生有噪声的输出;当一个输入电压等于或非常接近于另一个输入电压时,往往会发生这种情况。添加迟滞可以防止这一问题。迟滞会产生两个开关阈值(一个对应于上升输入电压,另一个对应于下降输入电压)。迟滞是两个开关阈值之间的电压差。当两个输入几乎相等时,迟滞会使一个输入有效地快速移过另一个输入。因此,会将输入移出可能发生振荡的区域。
在具有两个电阻器和正反馈的同相配置中(Figure 22),可轻松地将迟滞添加到比较器中。当 VIN 上升到高达 VIN1 时,输出将由低电平切换到高电平;其中的 VIN1 由Equation 1 算出:
当 VIN 下降到 VIN2 时,输出将由高电平切换到低电平;其中的 VIN2 由Equation 2 算出:
迟滞是 VIN1 和 VIN2 之间的差值,根据Equation 3 算出:
Figure 21. 具有迟滞的基本比较器
Figure 22. 同相比较器配置