ZHCADI9 December   2023 TMS320F280023C , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28P650DK

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2CLB 基本实现方案
  6. 3导通延迟配置
  7. 4关断延迟配置
  8. 5用于开启或关闭 SR 的不同选项
    1. 5.1 软件控制方式
    2. 5.2 基于硬件的方案
  9. 6如何调整 SR PWM 钳位时间
  10. 7总结
  11. 8参考资料

关断延迟配置

在谐振模式下,开关频率大于谐振频率,在初级侧 PWM 关闭后,SR MOSFET 上的电流仍然存在,如图 1-1 所示。通过增加关断延迟(通常在 200ns 以内)来延长 SR PWM 的导通时间有助于提高系统效率。为了添加关断延迟,此报告提供了两种配置。

第一个配置选项是利用来自另一个 CLB 逻辑块(如 CLB3)的额外计数器 2。

此配置的第一步是设置 CLB 输入 IN0 和 IN1,以使用 EPWM1A 和 EPWM1B 的下降沿将相关计数器复位为 0(图 4-1),并设置匹配 1 值以表示 SR PWM 所需的关断延迟。下一步是选择计数器 2 的匹配 1 事件作为输出,分别替换原来的 CLB2 IN0(EPWM1A 的下降沿)和 IN2(EPWM1B 的下降沿)。

注: 尽管每个 CLB 逻辑块中只提供 8 个输出信号,但逻辑块可复制,从而产生多达 32 个输出信号,信号 OUT16~OUT31 与信号 OUT0~OUT15 相同。因此,CLB3 使用图 4-1 中的 OUT0 和 OUT1,而 CLB2 则使用 IN0 来选择 CLB3_OUT16,并使用 IN2 来选择 CLB3_OUT17。
GUID-20231103-SS0I-79QX-KSF6-SNX2XNZTCPDH-low.png图 4-1 带 2 个额外计数器的第一个 CLB 配置选项

对于三相交错 LLC,没有足够的 CLB 逻辑块为关断延迟设计提供额外的计数器(图 4-1);然而,可以使用第二个选项,该选项在同一 CLB 逻辑块内为特定的 SR PWM 使用单个计数器。在第二个选项(图 4-2)中,选择 EPWM1A 和 EPWM1B 的下降沿(与 LUT 的或逻辑),以在使用预期的延迟时间设置匹配 1 值时复位计数器 2。CLB 方框图的重要变化是将 LUT0 和 LUT1 的 IN0 输入替换为计数器 2 的匹配 1 事件。通过该选项,剩余的 FSM 2 将用作 LUT 功能,因为所有三个 LUT 功能均已占用。

注: 如果所需的关断延迟小于初级侧 PWM 的死区时间,则第二个选项效果良好。
GUID-20231103-SS0I-BZQL-D2MD-VDGC7HRPCNF9-low.png图 4-2 具有单个计数器的第二个 CLB 配置选项