ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议配置由软件启用(控制)的电源开关为 SD 卡电源 (VDD) 供电。一个固定的 3.3V IO 电源(连接到处理器的 IO 电源)连接作为电源开关的输入。
该电源开关允许对 SD 卡进行下电上电(因为这是复位 SD 卡的唯一方法),并将 SD 卡恢复到默认状态。
建议使用三输入与门逻辑来实现 SD 卡电源开关使能逻辑。与门的输入包括 PORz_OUT(主域 POR 状态输出)、RESETSTATz(主域热复位状态输出)和处理器 GPIO。建议使用连接到特定 GPIO IO 域电源电压的上拉电阻来端接连接到处理器 GPIO 的与门输入。可选择提供相关配置来隔离与门的 GPIO 输入,以进行测试或调试。
有关实现详细信息,请参阅器件特定 EVM 和 SK。
如果 MMC1(SD 卡)配置为引导器件,请确保为 SD 卡电源供电的外部电源开关默认为 ON(供电状态),从而确保 SD 卡在引导期间通电。