ZHCAD62 September   2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1优化的 ePWM 配置
    1. 1.1 逐周期 (CBC) 保护
    2. 1.2 反向电流控制
    3. 1.3 建议的 ePWM 配置
  5. 2如何更好地使用适用于图腾柱 PFC 的 CMPSS
  6. 3如何控制低频 MOSFET
  7. 4如何实施可靠的过零检测
  8. 5如何实施两相交错控制
  9. 6参考资料

如何控制低频 MOSFET

由于与二极管相比,MOSFET 的导通损耗更低,所以在通常情况下,为了进一步提高效率,MOSFET 将用作低频 FET(在电网频率下驱动,通常为 50Hz 或 60Hz),如 Q3 和 Q4 所示。由于是在电网频率下驱动,始终处于高电平或低电平状态,因此一些用户可能会选择 GPIO 来控制低频 MOSFET。但是,出于可靠性考虑,我们仍建议使用 ePWM 输出作为控制信号,以便可以确保 MOSFET 在故障情况下的快速保护响应。否则,当 ISR 负责将 GPIO 设置为低电平状态时导致的延迟可能会给系统带来风险。

为了简化配置,可以使用 AQ 子模块的连续软件强制操作。例如,如果在正周期中为 Q3 使用 ePWMxA,为 Q4 使用 ePWMxB,则可以应用以下设置。

EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(base, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);
EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(base, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_HIGH);

请注意,在故障条件下为低频 MOSFET 启用 TZ 子模块动作时,应使用一次性跳闸模式,而不是 CBC 模式;因为在一般情况下,为低频 FET 所选的 MOSFET 不适合硬开关条件。此外,在单次触发模式下输出为低电平后,可以在下一个过零点清除 TZ 标志,从而使低频 MOSFET 对系统的影响最小。